This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA604:绝对最大额定电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727408/opa604-absolute-maximum-voltage-rating

器件型号:OPA604

你(们)好

opa604的绝对最大额定电压为+/-25Vdc。 我们以+/-24VDC 为部件供电。 我们需要更换过时的直流/直流、新器件在加电时会出现一些过冲、以便电压在大约10ms 的时间内上升到最大值51.3V。 这是否会损坏 opa604?

此致

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephen、

    实际上、不建议超过 OPA604的绝对最大电源电压50V。OPA604等传统运算放大器不会在过压(EOS)条件下进行表征或测试。 只是不知道它是否会容忍一次、多次或完全不容忍这种情况。 该产品的不同生产版本可能对此类事件具有不同的耐受级别。

    是否可以对 OPA604电路执行任何操作来帮助保护运算放大器免受瞬时 EOS 的影响? 将一个硅二极管与每个电源线串联会将施加到 OPA604的总电压下降大约1.2至1.5V。这将使最大电压非常接近50V 绝对最大值。 缺点是 OPA604由标称+/-24V 电平供电时会出现相同的压降。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想我们必须考虑一些保护措施。 我们在特定应用中具有几伏的电压开销。

    感谢你的帮助。

    此致
    Steve