This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:在 PPC3中设置器件地址

Guru**** 2451460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726846/tas5782m-setting-device-address-in-ppc3

器件型号:TAS5782M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好专家、

 

在 PPC3访问环境中、是否可以将 TAS5782的器件地址更改为0x94或0x96?

旨在将 EVM 上的 ADR0/1引脚正确修改为数据表表16指定的适当状态。

 

感谢您提前提供建议。

 

此致、

Daisuke Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke Kawasaki、您好!

    就我而言、无法在 PPC3中直接更改地址。 但您可以使用默认 I2C 地址进行测试和调优、
    您可以根据自己的需求更改双文件中的 I2C 地址。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke Kawasaki、您好!

    对于此函数、TAS5805已添加此函数。 我们将逐步为其他恶魔添加这种引信。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alix-San:

    传统器件如何? TAS5782M?

    此致、
    Daisuke Kawasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawasaki-San、您好!

    TAS5782将在下一版本中更新。

    此致、
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的回答。

    此致、

    Daisuke Kawasaki