This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:SPDIF 至具有音量控制的模拟

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, DIR9001, TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726866/pcm2902c-spdif-to-analog-with-volume-control

器件型号:PCM2902C
主题中讨论的其他器件: DIR9001TAS5756M

您好!

我需要在没有 USB 的情况下使用 PCM2902C。

此器件具有音量控制和 SPDIF 输入、非常适合我的应用。

是否可以使用该器件将 SPDIF 信号转换为模拟信号并使用 HID 功能进行音量控制?

谢谢。

此致、

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davide、

    遗憾的是、如果没有 USB 接口、则无法使用 PCM2902C。 S/PDIF 输入在内部映射到连接到 USB 主机的音频输出。 S/PDIF 输出流式传输来自 USB 接口的相同模拟输出内容。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    感谢您的回复。
    您能为我提供解决方案吗?

    我想使用 DIR9001将 S/PDIF 转换为 I2S、并使用 TAS5756M 作为音量控制和放大器。

    你怎么看?

    谢谢。

    此致、
    Davy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davy、

    感谢您的反馈。 您的解决方案似乎合适、请考虑 TAS5756M 不具有硬件控制的音量控制。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回复。 是的、我读取了数据表、必须通过 I2C 控制音量。

    再次感谢。

    此致、

    Davy