This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:器件推荐

Guru**** 2541750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727079/tas5805m-part-recommendation

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、

我的客户正在寻找具有以下要求的 PA:

具有 SDOUT 的 I2S 接口可消除回波

2.电源电压为15V,BTL 2.0模式下可输出2通道20W 以驱动扬声器。

3.无需外部散热器或只需要小尺寸散热器。

TAS5805是否符合上述要求、或者您是否有更好的建议?

Lacey

非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    根据您的要求、请为您的应用评估 TAS5805和 TAS5825。

    此致、

    Alix Wan。