This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:TLV320AIC3109录音

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727370/tlv320aic3109evm-k-tlv320aic3109-recording

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K

尊敬的先生:

我使用带 GUI 的 aic3104 EVM、选择配置"On Board MIC..."、它可以记录成功。

我更改了使用 aic3109 EVM 的设置、同时选择了 GUI "aic3104"、并且选择了相同的配置"On Board MIC..."、它无法记录。

需要为 aic3109 EVM 设置什么设置以供记录?

谢谢、 Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    AIC3104将 MIC3L/R 用于麦克风。 但 AIC3109-Q1EVM 使用线路/MIC1L。

    当您运行板载麦克风预设时、以下脚本将显示在命令行界面选项卡中:
    i2cfast
    宽30 11 0F
    W 30 12 F0
    宽30 16 7°C
    宽30 13 7C
    宽30 0F 00
    宽30 10 00
    宽30 19 80


    只需将第四个命令更改为 w 30 13 04、然后单击"execute command buffer"、您就会得到麦克风信号。

    此致、
    -Steve Wilson