This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:更改 PPC3 TAS5782EVM 插件的 I2C 地址

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726827/tas5782mevm-changing-i2c-adress-for-ppc3-tas5782evm-plug-in

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5782MTAS5805TAS5825M

您好!

请告诉我如何更改 PPC3 TAS5782M 插件的 I2C 地址?
当然、硬件引脚的设置应该被改变。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    就我而言、我们无法直接在 PPC3中更改 I2C 地址。 但您可以使用默认 I2C 地址进行测试和调优、
    您可以根据自己的需求更改双文件中的 I2C 地址。

    无论如何、我可以联系固件团队、了解我们是否可以添加此功能。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的快速回复。

    是否可以确认是否可以在可能的情况下添加此函数?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    对于此函数、TAS5805已添加此函数。 我们将逐步在其他领域增加这种融合。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您提供信息。

    请告诉我是否为 TAS5782M 更新了此函数。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    我还有一个问题,是否不仅为 TAS5825M 而且为 TAS5782M 添加了此函数?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    你是对的。

    此致、
    Alix Wan、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alix-San:

    感谢您的回答。

    我明白了。

    此致、
    加藤