请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727252/linux-i2c-arbitration-lost-issue
工具/软件:Linux
你好。
我使用的是 wm8731音频编解码器开关连接到带有 SSC 和 I2C0接口的 CORE9x35模块(Linux:Linux-at91-linux4sam_5.5)、它的工作效率约为95%、5% I2C0进入超时状态、当我检查时、SDA 引脚从 WM8731芯片上拉低、 在这之后,如果我需要声音,我必须再次打开和的电源或者我必须下拉 SCL 引脚并再次释放,然后 SDA 引脚变得过高(已释放)请帮助,我认为这是同一个问题: