This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825 PDN#和 I2C 序列问题

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726911/tas5825m-question-of-tas5825-pdn-and-i2c-sequence

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

TAS5825数据表 建议在开始 I2C 通信之前等待100ms 至240ms、以便 DVDD 电源稳定下来、并在启用器件输出之前提供稳定的 I2S 时钟。 但是、数据表未指定 PDN#的序列。 我们能否将 PDN#取消置为高电平并同时发送 I2C 指令? PDN#和 I2C 通信之间是否存在最短延迟时间?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年9月10日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    当 PDN 被拉低时、器件内的稳压器将不工作。 因此、PDN=0表示器件处于关断模式。

    在 I2C 配置之前、必须将 PDN 拉至高电平并保持稳定以保持关断模式。 PDN 和 I2C 通信之间没有特定的延迟时间要求。

     

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Alix...Wayne Chen