This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:自举电容

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726704/tas5760m-bootstrap-capacitance

器件型号:TAS5760M

您好!

数据表的设计示例中、自举电容为0.22uF。

但是、我的客户必须更改此值、因为安排0.22uF 电容器非常困难。

您能否向我展示另一个推荐的引导电容值?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果难以获得0.22uF 电容器、我们建议并联2个0.1uF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy–San:

    感谢您的快速响应。

    我还有一个问题。
    您能否向我展示建议的最小/最大启动电容?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    该器件已针对0.22uF 电容器进行了优化、因此没有最小值/最大值

    Andy