请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5733L 工具/软件:Linux
您好、Shawn、
我使用寄存器0x07值来实现了音量表。 但我们面临一个随机问题。
当我们播放歌曲并在-6dB (-6至24dB)后增加增益时、我们会得到干扰尖峰。
因此、我们无法连续听到它、但低于-6dB (-6至-103 dB)时一切都正常。
谢谢、
Nikhil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好、Shawn、
我使用寄存器0x07值来实现了音量表。 但我们面临一个随机问题。
当我们播放歌曲并在-6dB (-6至24dB)后增加增益时、我们会得到干扰尖峰。
因此、我们无法连续听到它、但低于-6dB (-6至-103 dB)时一切都正常。
谢谢、
Nikhil
您好、Shawn、
我们已确定您的观点、我们使用12v 电源适配器、因此当我们在1dB 后提高增益时。 状态寄存器0x02出现错误。 我们得到 TIK TIK 音频。
目前、我将最大增益设置为1db、但从未得到误差。 此时、我将0x10设为0x01、并尝试使用其他调制组合仍然存在问题。
我们有仅使用12v 电源的限制、如何在12v 限制下实现更大的增益。
谢谢、
Nikhil