This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:DAC 输出为1V 信号

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724463/pcm1681-dac-output-is-1v-signal

器件型号:PCM1681

您好!

我尝试在24位 TDM I2S 模式下使用 PCM1681。  我已经验证了为 PCM1681提供的 BCK 和系统时钟在11.2MHz 下运行、以进行44.1kHz 采样。  我还验证了输入 Data1的有效数据。  我们从示波器看到的输出是1V 信号。  我们不会观察到任何模拟输出。  我们还验证了静音是否接地。  有任何指向要查找的其他内容的指针?

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的查询。 我的同事保罗明天会回来、因为今天是美国的假日。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Uttam。

    为了澄清这一点、我们将1V 直流信号视为 DAC 的输出。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim、您好!

    实际上,Paul 出差时不在办公室。 我没有看到这篇文章是在他缺席的情况下出现的,因此我对拖延表示歉意。 请您分享您的设计原理图、以便我们可以先检查硬件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    很抱歉耽误你的时间。 正如 Uttam 提到的、原理图很好。 您将什么用于 VDD? 此外、SCLK 的频率是多少?

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    没问题。  我们发现 SCLK 电压不够高。 我们的信号应在3.3V 时以~600mV 的电压进入。  我们在升压电压后使 DAC 正常工作。

    此致、

    Tim