This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49100:LM49100

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49100, TLV320DAC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726894/lm49100-lm49100

器件型号:LM49100
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3101

 LM49100是否会在扬声器和耳机之间自动切换? 我的意思是、如果有人将耳机插入插孔、LM49100是否会关闭扬声器并仅在耳机上发送信号? 还是同时在扬声器和耳机上继续发送信号?

音频放大器是否有任何类似的器件可在扬声器和耳机之间自动切换并通过 I2C 接口进行音量控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    对于 LM49100、通过 I2C 选择输出模式、这不是自动模式。
    没有在耳机和扬声器之间自动更改的设备可用。 尽管有一些器件、如 TLV320DAC3101、可以检测耳机连接并触发该事件的中断。 使用这些设备、您可以检测耳机连接、通过寄存器读取或 GPIO 通知主机、然后主机可以更改输出配置、以便根据耳机检测在耳机和扬声器之间切换。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器