This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1773:零检测功能。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726207/pcm1773-zero-detect-function

器件型号:PCM1773

您好!

PCM1773是否具有零检测功能?

因为、偏移电压在输入0x0000数据后的几 ms 后出现。

偏移电压在输入下一个数据之前消失。

我想该偏移是由零检测功能引起的。

当输入除0x0000以外的数据时、不会产生偏移电压。

如果它没有零检测功能、该偏移电压是由什么引起的?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    [引用 user="TQ"]

    因为、偏移电压在输入0x0000数据后的几 ms 后出现。

    偏移电压在输入下一个数据之前消失。

    [/报价]

    在这种情况下、"下一个数据"是什么?在这种情况下、如何测量偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢你的帮助。

    您能看到随附的文件吗?

    e2e.ti.com/.../PCM1773.xlsx

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    这是进入和退出零输入静音模式的器件。 当它们没有输入数据时、器件将禁用偏移校准以节省功耗。 遗憾的是、在该器件上、无法禁用自动静音。 过去、我们建议客户在不希望看到偏移变化的情况下、向其数据输入应用1 LSB 偏移(因此在空闲时代码为0x000001)。

    谢谢!
    Paul