This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:TAS2770、DIR9001

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725593/tas2770-tas2770-dir9001

器件型号:TAS2770
Thread 中讨论的其他器件:DIR9001

尊敬的先生。

我是韩国售货亭终端的设计工程师。

我最近收到了设计音频放大器的新订单。

我想 为 kiosk 终端设计智能放大器(DIR9001 + TAS2770)。

但我对数字音频放大器系统并不了解。

我想通过 PC Audio 的 S/PDIF 使用数字音频源。

PC 主板上 ALC662编解码器芯片的 S/PDIF --> DIR9001 (S/PDIF 接收并转换为 I2S)--> TAS2770 (智能放大器)。

是否可以按上述拓扑设计 PC 音频放大器?

谢谢、此致、

韩国的 Maan Uh Park。

2018年9月5日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maan:

    负责该设备的人员不在办公室、因此他将在明天用更多信息作出响应。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maan:

    我主要可以为您提供 TAS2770配置方面的帮助。 对于 DIR9001、我需要向负责的团队询问详细信息。
    但是、通过对 DIR9001文档的审查、该器件将如您所说的那样、将 S/PDIF 输入引入 I2S。 具体而言、DIR9001可配置为输出24位 I2S、因此 TAS2770将配置为相同的数据格式和相同的采样频率。
    关于物理连接、您将分别将 LRCKO、BCKO 和 DOUT 连接到 FSYNC、SBCLK 和 SDIN。 可在 PPC3上执行 TAS2770配置以生成配置文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan

    感谢您提供的连接信息指南、我了解了如何在彼此之间连接 I2S 总线。

    我 还有一个有关 I2C 控制输入的问题。

    根据 TAS2770数据表、该芯片使用 I2C 总线进行内部配置控制。

    但是 、如果配置为 DIR9001 + TAS2770、则没有 I2C 主设备。

    TAS2770芯片 无法在 I2C 总线上作为 I2C 主器件运行。

    是否可以在没有 I2C 总线的情况下进行设计?  还是可以从外部 I2C 存储器预加载 TAS2770内部控制信息?

    谢谢、此致、

    MaAN-OE Park。

    2018年9月10日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maan:

    TAS2770只能作为 I2C 接口的从器件工作、遗憾的是、它无法在复位后保存以前的配置。
    该器件需要将 I2C 作为从器件进行控制、以接收配置寄存器值、而不管信息来源如何。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器