This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:每个通道需要单独的关断控制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726715/tpa3136d2-require-separate-shutdown-control-for-each-channel

器件型号:TPA3136D2
主题中讨论的其他器件: TPA3111D1

大家好、

我的一位客户正在使用 TPA3136D2 D 类功率放大器进行其中一项测试。 它是一款双通道功率放大器,具有一个公共关断引脚。

他们需要一个具有针对两个通道中每一个具有相同规格(输出功率、THD、SNR)的单独关断/静音控制的 IC。 如果对此有任何可用信息、请告知我们。

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    遗憾的是、TPA3136D2上的 SDZ 引脚无法提供该功能-两个通道上的输出同时打开或关闭。
    一种解决方案是使用两个单声道输出放大器(例如 TPA3111D1)在应用中、一个器件用于一个通道。 这两个通道可由两个器件上的 SDZ 引脚单独控制。
    此致、
    郑少文