This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 NC 引脚 C3和 D3连接问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725859/tas2557-question-of-tas2557-nc-pins-c3-and-d3-connection

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件:TAS2555

您好 、Sirs、

如果客户将 TAS2555的引脚 C3和 D3连接在一起(与 TAS2555的 IN_P 和 IN_M 相同的位置)、会产生什么影响?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月9日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    这可能会导致器件出现故障或性能不佳。 这些引脚应保持悬空、如数据表中所述。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,Jose .... Wayne Chen