请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320ADC3001 我使用的 TLV320ADC3001具有连接到 IN1L (P)的单声道单端交流耦合源。 我已将其配置为 I2S 24位模式。 在没有输入信号的情况下、IN1L (P)上的电压大约为1.35V、这是我所期望的。 但是、我看到的数据值大约为0x01700、不像我预期的那样在零处悬停。 感觉 ADC 为我提供了输入端的直流电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的 TLV320ADC3001具有连接到 IN1L (P)的单声道单端交流耦合源。 我已将其配置为 I2S 24位模式。 在没有输入信号的情况下、IN1L (P)上的电压大约为1.35V、这是我所期望的。 但是、我看到的数据值大约为0x01700、不像我预期的那样在零处悬停。 感觉 ADC 为我提供了输入端的直流电压。
您好、John、
欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的器件。
Δ Σ ADC3001中 ADC 的‘规格存在变化、但该规格因器件和应用而异。 这种变化与 ADC 行为有关。 通常建议使用抖动控制寄存器(第1页/第26页)来补偿偏移;该寄存器允许修改每个通道的偏移。 另一种可能的解决方案是在器件中添加一个带有可用双二阶滤波器的 HP 滤波器、以消除直流失调电压。
此致、
Diego Melendez López í a
音频应用工程师