This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何测量从模拟输入到 I2S/TDM 输出的 ADC 延迟

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726311/how-to-measure-adc-latency-from-analog-in-to-i2s-tdm-out

大家好、
我们有一个有关音频信号链中 ADC 延迟的一般问题。
文档“Δ-Σ 转换器中的转换延迟”
www.ti.com/lit/an/slyt264/slyt264.pdf
描述了一般非常好的延迟。
我们现在需要了解系统中的实际延迟。
我们需要测量从模拟输入到 I2S/TDM 输出的延迟。 我们如何才能完成这样的测量?
这样的测量是否有意义? 我认为这些数据需要来自转换器数据表和器件本身的实际设置(使用的滤波器等)。

感谢您的反馈。

谢谢、
此致、
Carsten


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carsten、

    通常、我们的器件具有数据表中指定的延迟、在某些文档中、该延迟称为群延迟、通常指定为采样率的函数。  可能可以在系统中进行测量、但获取准确数据很复杂、因为它取决于所使用的设备。 我之前已经进行了一些测试、方法是使用振幅差异非常高的突发正弦波作为 ADC 输入、同时使用示波器监控 I²S DOUT 引脚。 有时可以识别与输入振幅相关的切换 DOUT 位、从而估算 ADC 的延迟。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师