This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:USB 描述符修改的可能性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725953/pcm2912a-possibilities-of-usb-descriptor-modifications

器件型号:PCM2912A

大家好

我是新员工、所以请保持温柔!

我正在为客户设计一款新的音频产品、该产品将少量制造。  我想以 PCM2912A 为本产品的基础、但我对与 PID/字符串值相关的描述符修改的可能性感到困惑。  客户目前还没有预算投资自己的 VID、但我想向他提供一些有关其在主机设备管理器中显示的产品品牌的参考。

请大家告诉我,如果有什么可能,以及哪些成本和程序可能适用。

提前感谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM2912A 的描述符是固定的、很遗憾、用户无法更新。 尽管数据表提到它可以根据要求进行修改、但我们不再支持这一点。 过去、需要订购大量器件来修改描述符、因为更新涉及 IC 制造过程的更改。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是一个遗憾、但感谢您提供的信息。  也许需要更新的规格 PDF?

    此策略是否适用于所有 TI USB 编解码器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我们将在下一修订版中更新数据表上的信息。 遗憾的是、这适用于所有 USB 音频编解码器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师