This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5614:TAS5534 ID 的默认值是什么?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726209/tas5614-what-is-tas5534-id-default-value

器件型号:TAS5614
主题中讨论的其他器件:TAS5538

尊敬的 TI:

在我们的工厂中、我们需要从 寄存器中读取 TAS5534 ID、该寄存器是恒定值、以检查 TAS5534 IC 是否可用。

我已经检查了 TAS5534的数据表、有0x01 (通用状态寄存器)、默认值为0x03。

问题是我们通过 I2C 读取命令从0x01寄存器读取常量值0x01。

您能帮您检查一下吗?  或者,除了0x01寄存器, 我们还可以读取其它寄存器吗? 如果寄存器的值为常量、则对我们来说就足够了。

谢谢。

Vick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vick、

    我刚刚在 TAS5538板上检查了、上电后回读0x01的值为0x03。 我甚至尝试写入默认的启动序列、0x01仍然读取为0x03。 如果我将0x01写入寄存器0x01、我仍然读回0x03。

    没有其他寄存器是不变的和只读的。 您可以尝试另一个电路板吗? 您能否确认0x01是您正在读取的实际寄存器? 您能否提供回读输出的示波器图像?

    此致、

    -Adam