This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4202:推荐器件

Guru**** 2802955 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726376/pcm4202-device-recommend

器件型号:PCM4202
主题中讨论的其他器件:PCM6240-Q1

大家好、

我们是否具有器件型号 PCM6240-Q1?      具有  偏置和输入诊断功能的 VQFN32 4通道音频 ADC  

由于我没有在 ESP 中搜索该器件、这是自定义的吗?  

我们还有其他建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    PCM6240-Q1是一款音频 ADC、它是我们目前正在朝着发布的发展蓝图的一部分。 我将通过电子邮件与您进行跟进、并将与营销/系统团队联系、共同推动这项工作、以获取有关该工作的更多详细信息。 我们可以查看要求/时间表、以确保我们可以根据我们的对话与客户合作。 感谢您的支持。

    此致、
    Ravi