This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:具有 TAS5558的 DAC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726327/tas5558-dac-with-tas5558

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5624

您好!  

我们计划将 TAS5558用于我们的 DAC 项目、我有几个问题、  

  1. 我们能否将 TAS5558用作 DAC 与 TAS5628A 相结合、从而提供 FL、FR 和低音炮输出? 输出端的信号电平(以 Vrms 为单位)是多少?
  2. TAS5558的 PWM 输出中的风扇是什么?

谢谢、此致

Jaikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaikumar、

    TAS5558是一款 PWM 调制器、输出为 PWM、您需要将此 PWM 与 TAS5624等 PWM 输入放大器结合使用。 我找不到有关 TAS5628A 的任何信息。

    TAS5558的 PWM 扇出可由用户控制、具有高度可配置性。 请在此处申请 PPC1、查看数据表或下载器件 GUI:

    www.ti.com/.../purepathconsole

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!