This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:短路标志寄存器

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726215/tas2505-q1-short-circuit-flag-register

器件型号:TAS2505-Q1

您好!

该器件具有针对扬声器驱动器的短路检测功能、但寄存器列表中没有标志寄存器。 我唯一能找到的是"HPOUT 过流检测标志"、位于第0页、寄存器46、位 D7。 扬声器驱动程序没有类似的寄存器。 它在哪里?

奇怪的是、上面的 HPOUT 短路标志以某种方式指向参考指南(2.4.8.1耳机驱动器)第20页的寄存器45位 D5。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orugi-San、

    该器件可为 HP 和扬声器输出提供短路检测(过流保护)。 第0页上的标志寄存器仅用于 HP 检测。
    要了解扬声器输出何时发生短路、您应查看第1页的寄存器45位1。 当扬声器输出短路时、该位更改为0。
    以下应用手册对这些信息进行了说明: www.ti.com/.../sloa250a.pdf

    关于第0页的标志、请考虑有中断标志和粘滞标志。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器