This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:原理图审阅

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726302/tas5733l-schematic-review

器件型号:TAS5733L

您好、先生、

         我们在项目中使用这款 tas5733l IC、当我们增加增益时、它会以 足够的限制效果产生良好的音质、但在增加增益后、它不会产生歌曲音质。 它产生了传统知识传统知识传统知识的声音... 连续。 您能给我建议什么是它背后的主要问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!
    您是否读取了寄存器0x02中的错误状态标志以查看是否触发了任何错误? 看起来是 OC 或 OT 故障。 PVCC 和扬声器电阻是多少? 您是否使用值0x07设置寄存器0x10以限制最大 PWM 占空比? 请确保输出电流低于 OC THR 4A。 您是否测量了器件上的温度? 温度超过~150C 时触发 OC 故障。 因此、为了支持更高的输出功率、需要良好的热设计。
    此致、
    郑少文