This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:IC TPA3144D2的电源电流要求

Guru**** 2768925 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725920/tpa3144d2-supply-current-requirement-for-the-ic-tpa3144d2

器件型号:TPA3144D2
主题中讨论的其他器件:PCM2903C

尊敬的先生

在我的当前设计中、我将 TPA3144D2用作由 USB 音频编解码器 IC PCM2903C 驱动的音频放大器。 此 IC 将驱动功耗为4W 的扬声器。 在为整个设计准备电源规格时、我对 TPA3144D2 IC 的规格感到困惑。 因为我无法找到电源电流要求。 它支持4.5V 至14.4V 的电源电压范围。 在此设计中、我将提供5V 电源。 因此、我想知道 TPA3144D2 IC 在5V 电源下的电源电流要求。

谢谢你

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、
    在这种情况下、扬声器电阻是多少? 即使您使用4 Ω 负载、5V PVCC 时的最大输出功率(THD=10%)也为~3.3W、请参阅数据表中的图14。 在4 Ω 负载下、PVCC 必须高于6~6.5V 才能支持10% THD 5W 输出功率。 请使用图15中的效率曲线估算总 PVCC 功耗、然后计算4欧姆负载的 PVCC 电流。
    此致、
    郑少文