This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:TPA3255EVM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726122/tpa3255evm-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

我尝试将 TPA3255EVM 调整为在30kHz 至50kHz 范围内使用。  TPA3255数据表显示"信号带宽高达100kHz"、因此这似乎是可行的。   我需要使用 PBTL 模式来实现从单声道输入到单负载的最大功率输出。  我使用 AM2模式= 600kHz 来获得最高开关频率。  µH µH µF 设计器电子表格、我已将10 μ A/1uF 的原始输出滤波器组件更改为3.1 μ A/0.39 μ F。  当我在50kHz 时将~ 80Vpp 输出转换为4欧姆时、输出会在600kHz 时钟馈通时发生严重失真。  在40kHz 时、输出不会失真、但仍有大量600kHz 时钟馈通。  是否有人能提供任何见解或建议来成功地将 TPA3255EVM 修改为在30kHz 至50kHz 范围内使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    首先、在 TPA3255运行期间、您不应在任何时候低于输出滤波器上的5uH 电感。 这是由于过流保护电路造成的、因此即使在饱和期间输出 LC 滤波器的电感下降到5uH 以下、过流保护电路也有可能不会阻止器件停止运行。

    用于更高截止频率的常见滤波器是7uH/0.68uF LC 滤波器、这将为您提供-1.75dB @ 50kHz 的滤波器。 如果您需要小于1dB 的衰减、您可以尝试使用接近6uH/0.820uF 的 LC 滤波器。 然而、在这些值上具有所需饱和电流的组件可能很难找到。

    另一种选择是为高频添加升压滤波器、以将50kHz 输出提升到您需要的位置。

    Justin