This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23:TI 为何停止生产评估板 TLV320AIC23EVM2

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725704/tlv320aic23-why-ti-stop-the-production-of-tlv320aic23evm2-the-evaluation-board

器件型号:TLV320AIC23

在我的项目研究期间、我决定选择 TLV320AIC23作为我的音频编解码器。 我搜索评估板并找到 TLV320AIC23EVM2、但 TI 停止生产、我想知道原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl、

    感谢您关注 AIC23EVM2。 EVM 之所以停产、主要是因为它过时且难以支持。 该软件仅在 Windows 上运行至 XP、并且需要在所用 PC 上使用并行端口、坦率地说、我很难找到与 EVM 配合使用的计算机。 还有一些技术障碍、组件停产、EVM 不符合 TI 的新 EVM 规则。
    我们正在考虑对 EVM 进行改进、因为 AIC23B 仍然是一款流行的器件。 您是否需要一个项目评估板?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于原型设计测试

    我将使用微控制器发送命令

    我在 EVM 文档中找到了原理图

    您是否赋予我复制它的权利?

    或者,您是否仍可以向我销售一张 CD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl、
    让我看看我是否可以挖掘一个。 可能需要几天时间。 EVM 套件中有两个 PCB、一个完成了所有通信、一个与编解码器一起、您提到您使用的是微控制器、因此您不需要通信板? 这可能会使事情变得更加容易。

    我不能赋予你复制它的权利,简而言之,这是我的领域。 我可以说的是、如果您有原理图并希望将其用作参考、欢迎让他们指导您制作您自己的极其相似的电路板。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需要音频编解码器板