This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:关于 TAS5754M 双二阶滤波器可编解码搁板

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725865/tas5754m-about-tas5754m-biquad-filter-of-treble-shelf

器件型号:TAS5754M

您好、先生、

我对 TAS5754M 可树形搁板性能双二阶滤波器有疑问、为什么使用该滤波器频率为8kHz、增益为6dB、曲线显示1Hz 至8kHz 几乎可降低4dB、而超过8kHz 则可增加将近2dB、因此总噪声看起来像是6dB、 为什么会使用这样的滤波器、请参阅下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、

    dB 是相对的、因此无论开始 dB 是什么、从通带到阻塞带的6dB 损失都应该对您有效。 如果2dB 增益在较高频率下过高、您仍可以调低音量或添加另一个滤波器。

    重要的是、如果您要求降低6dB、则差值为6dB、就在这里。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!