This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TAS 器件信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5103, TAS5706, TAS5706B, TAS5142, TAS5342, TAS3308, TAS5611, TAS5613, TAS5342LA, TAS5342A, TAS5342L, TAS5404Q1EVM, TAS5630, TAS5615, TAS5614, TAS5558, TAS5630PHD2EVM, TAS5704, TAS5602, TAS5707, TAS5707A, TAS5707EVM, TAS5708, TAS5709, TAS5706A, TAS5711, TAS5727, TAS5713, TAS5717, TAS5715, TAS5716, TAS5705, TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726097/faq-tas-devices-information

主题中讨论的其他器件:TAS5103、 TAS5706、 TAS5706B、 TAS5142、 TAS5342、 TAS3308、 TAS5611、 TAS5613、 TAS5342LA、 TAS5342A、 TAS5342L、 TAS5404Q1EVM、 TAS5612、 TAS5614、 TAS5558、 TAS5538、 TAS5615、 TAS5630、 TAS5630PHD2EVM、 TAS5704、 TAS5602、 TAS5707、 TAS5707A、 TAS5707EVM、 TAS5708、 TAS5709、 TAS5706A、 TAS5711、 TAS5727、 TAS5713、 TAS5717、 TAS5716、 TAS5705、 TAS5731M、 TAS5731

TAS3108命令工具软件

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Command-Tool-Ver-6.02-_2800_USB-Version_2900_.zip

TAS3xxx 命令工具软件

数字音频处理器(DAP) 配置工具操作说明

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/DAS-DCT-_2800_USB-Version_2900_.zip

TAS5086 GUI 4.0

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS5086-GUI-4.0.zip

TAS50xx GUI 3.1

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS50xx-GUI-3.1.zip

TAS51xx 提示和技巧

问: TAS5103 PSRR

是否有任何文档显示开环器件 PSRR 和闭环器件 PSRR 之间的差异? 例如、TAS5103与 TAS5706对比?

答: 关于 TAS5103 PSRR

您好!

我已经附加了几个文件 、有望显示开环和闭环之间 PSRR 的差异。

文件"PSRR D 类"是一个文档、专门说明了为什么开环放大器中的 PSRR 不能以与 AB 类相同的方式进行测量。

文件"PSRR.doc"包含一些 THD + N 与 TAS5103频率间的关系图、其中 THD + N 在不同频率下具有纹波。 它还具有与 TAS5706B (闭环器件)相同的图。

文件"slaa049.pdf"是一个应用手册、详细介绍了纹波如何通过开关频率进行调制、从而在输出端产生噪声。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/5751.PSRR.zip

Q: TAS5142、短路检测

大家好、

我想澄清一下 TAS5142功率级短路检测。 是否对差分输出之间或每个输出与 PVDD/GND 之间的短路进行了短路检测监控? 此外、您还可以向我发送任何其他文献、说明如何将故障视为短路而不是过流。


A: RE:TAS5142、短路检测 

您好!

该系列中的短路和过流保护之间实际上没有区别。

是的、我们可以在输出滤波器之后防止由于负载电流过大、接地短路、PVDD 短路而导致的过载情况。

TAS5342实际上具有在加电时发现在滤波器之前短路的保护功能--在制造过程中,有时两个引脚之间有一个焊接桥。 TAS53xx 系列可以检测到这一点并在上电之前关断。 这可以防止芯片发生故障。 在这些条件下、旧器件、如 TAS51xx 系列、将被销毁。

TAS53xx 提示和技巧

问: TAS5342客户的问题

客户需要将 TAS5342器件与模拟 PWM 连接-是否有可驱动此器件的模拟 PWM?


答: 关于:客户提出的 TAS5342问题

您好!

TAS3308具有可连接到集成 ADC 的模拟输入。 如果无需进行信号处理、则模拟输入 D 类可能是更好的选择。

TAS5611和 TAS5613是模拟输入 D 类放大器、适用于125-150W 功率范围并支持4 Ω 负载。 其  高效率(>90%)和集成闭环反馈使其成为电池供电系统的理想选择。

TAS5613的第12页的图2和 TAS5611数据表的第13页的图2显示了放大器在不同电压电源下产生的输出功率。

问:TAS5342LA 与 TAS5342A

请帮助我回答以下问题?

除了自举和半桥(输出)子电路的散热能力和电源到 GND 电压范围之外、TAS5342LA 和 TAS5342A 之间的主要区别是什么?

2.为什么 TAS5342LA 被设计成比 TAS5342A 具有更高的散热额定值?

3.为什么 TAS5342LA 中的电源到 GND 电压范围比 TAS5342中的电源电压范围更低、而两者的额定输出功率相同? (对于这个问题、我真的很想了解为什么 TAS5342A 能够使输出的输出电压摆幅更大、但散热比 TAS5342LA 少。)

非常感谢您帮助您更全面地了解此器件!


答:关于 TAS5342LA 与 TAS5342A

1) 1)主要区别是什么?
TAS5342A 具有80mR 50V FET、TAS5342LA 具有110mR 40V FET
2) 2)为什么 TAS5342LA/TAS5342L 被设计成具有比 TAS5342A 更高的热耗散额定值?
之所以进行这些更改、是因为它对客户来说更便宜。 TI 提供 TAS5342A 和
TAS5342LA、以便客户可以选择是否需要为更高的效率付费。

3) 3)为什么 TAS5342A 允许更大的输出电压摆幅、但散热比 TAS5342LA 少?
绝对最大电压不同、因为我们使用不同的 FET 和不同的 ESD 单元来支持这些 FET。

TAS54xx 提示和技巧

TAS5404-Q1

如何申请 TAS5404Q1EVM 并安装应用程序来控制它?

感谢您关注我们的产品!

以下 pdf 说明了如何申请获取 EVM 的访问权限以及如何申请下载应用以对其进行控制。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS5404-EVM-and-PPC3-Instructions.pdf

TAS55xx 提示和技巧

TAS5504 GUI 4.0

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS5504-GUI-4.0.zip

TAS5508 GUI 4.0

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/0081.TAS5508-GUI-4.0.zip

TAS5518 GUI 4.0

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS5518-GUI-4.0.zip

TAS56xx 提示和技巧

TAS5613的时钟

通常、TI TAS56xx 系列中模拟输入器   件(TAS5611、TAS5613、TAS5615、TAS5630)的开关频率由单个电阻器控制。  也可以使用外部时钟。

每个器件都包含一个主时钟振荡器、其频率可通过 FREQ_ADJ 引脚上的电阻进行修整。  在推荐的工作条件下、显示了修整电阻和开关频率。  主时钟速率是开关频率的10倍。  要使用外部时钟、请将 FREQ_ADJ 引脚连接到 VREG、并以与外部时钟差分的方式驱动 OSC_IO+/-。

TAS5612PHD 输出电压波动

Q:TAS5612PHD 输出电压波动

一位客户告诉我们、尽管 TAS5612具有"本地反馈"、但在更改 PVDD 时、他们发现 TAS5612的输出会波动。  所有输入信号条件均为1kHz/20dB 正弦波。

您能告诉我这是否是正确的行为吗?

答:关于 TAS5612PHD 输出电压波动

TAS5612等 PWM 器件在音频频带中使用反馈来降低失真和输出阻抗、并改善 PSRR、如数据表中所述。  但是、存在经过滤波的电源电压反馈、仅对直流附近的变化做出反应。  因此、可以对这些器件使用电源音量控制。  (当然、这可以通过具有 PWM 输入的开环功率级实现。)

因此、TAS5612将提供数据表中所示的性能、但也可与电源音量控制搭配使用。  这是客户看到的。

问:关于 TAS5612PHD 输出电压波动

我知道客户发现的现象是 PSVC 行为... 我是对的吗?

如果是、则完全合理。

我将解释该行为。

答:关于 TAS5612PHD 输出电压波动

你是对的。  行为是 PSVC。  (这意味着 TAS5612没有直流 PSRR -但是、其交流 PSRR 仍然非常好、因为局部反馈适用于交流范围。)

 

TAS5614 EVM - PurePath 控制台连接

 TAS5614LADDVEVM 与 PurePath 控制台兼容。 但是、某些电路板具有与此应用不兼容的过时固件。

为了将 TAS5614 EVM 与 PurePath 控制台配合使用、必须更新输入 USB 板3的固件。 所需的固件文件和说明包含在随附的文件中。  

此外、EVM 必须装配 TAS5558才能与 Pure Path 控制台正常工作。 某些电路板上有 TAS5538、因此必须移除该器件并用 TAS5558替代。  

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/InpuUsb3Board_5F00_FirmwarePPC.zip

TAS5615振荡

TI D 类音频功率放大器(APA)的 LC 滤波器旨在实现极低的损耗、以保持高效率。  这使得它们的 Q 值非常高、因此它们可以在 APA 的音频输出包括显著瞬态时振铃、如削波或方波放大。  

这种振铃不是一种振荡形式、意味着 APA 不稳定。  TI 的 APA 经过专门设计、可在任何负载下实现低输出阻抗和高稳定性。

在 LC 滤波器的特性频率下、振铃表现为阻尼正弦波。  它从削波的开始和结束开始、其中削波会在音频输出中产生急剧的不连续性。  它还从任何方波转换或类似瞬态的边缘开始。  一般情况下、正常负载下并不严重。  在空载时、这些瞬变可能会产生更高的振铃。

TAS5615响应超出音频范围

问: TAS5615

您好!

我的输入频率范围为5-50kHz。 我想知道我可以从20-50kHz 的 TAS5615中获得什么样的衰减。

谢谢。

答: 回复:TAS5615

您好!

5615应 在高达80kHz 的输入频率下保持平坦。 很显然、您可能需要稍微更改输出滤波器、但放大器本身在50kHz 输入下应该能够很好地工作。

TAS5616在嘈杂的12v 环境中运行

对于具有8 Ω 和4 Ω 扬声  器的汽车应用中的高功率应用、升压转换器可与 TAS5616等音频功率放大器(APA)搭配使用、以提供所需的更高电源电压。  以下是类似这样的应用中的一些显著问题。

-必须控制升压转换器纹波以防止干扰。  纹波幅度必须保持在足够低的水平、以便被 APA PSRR 抑制、并且通常最好将转换器的开关频率和 APA 同步为整数倍、以避免可闻心跳。

-数字输入传输可能是向 APA 发送输入而不受干扰的最佳方式。 由于可能导致的噪声和失真、防止系统中其他电压导致时钟或数据损坏仍然至关重要。

TAS5630 -声纳应用-驱动变压器和容性负载

Q: TAS5630 -开关 频率

1) 1)可选择的 PWM 开关频率范围是多少?  具体而言、开关频率可以提高到400kHz 以上。  

2) 2)反馈环路在此器件中如何工作?  电压控制? 电流控制?

3) 3)  如何更改开关频率?  在数据表中、它列出了调整频率的两种方法。

        a) FREQ_ADJ 引脚-调整振荡器频率、导致频率低于400kHz。

          b)外部振荡器、这是超过400kHz 的唯一方法吗?

答: 关于 TAS5630 - 开关频率  

1) 1)开关频率 范围为225k 至500kHz。

2) 2) 反馈受电压控制。

3) 3)您答对了、更改 FREQ_ADJ 引脚只会产生低于400k 的频率。 必须使用外部振荡器来实现>400k 的 PWM 频率。  另外请记住、该振荡器 的频率必须为10xPWM、因此对于400k PWM、用户必须馈入4MHz。

TAS5630 AD 或 BD 调制

Q: TAS5630 AD 或 BD 调制

您好!

我对在 btl 配置中使用 TAS5630的 AB 或 BD 调制有疑问。

对于我的应用、我将在放大器和扬声器之间使用长电缆(约5-10米)

对于 EMC 而言、最适合考虑的因素是什么?

谢谢

A: RE:TAS5630 AD 或 BD 调制

您好!

设计良好的系统应该没有太大的差异、但在一般情况下、由于开关频率噪声的传输略有降低、BD 调制通常会向外边缘。

http://focus.ti.com/lit/an/sloa119a/sloa119a.pdf 是我们网站上提供的一个有用文档、可帮助您为应用设计 LC 滤波器。

TAS5630、短路保护

Q: TAS5630、短路保护

您好!

请您澄清 TAS5630DKD IC 中的短路保护。 客户要求我将此放大器的输出(即将差分输出的两条引线短接)短接24小时、并检查放大器 IC 是否仍然有效。  请告知此测试是否可以完成? 此 IC 中是否提供了短路保护?

A: 关于 TAS5630、短路保护

您好!

TAS5630具有短路检测系统、可检测 OUT_X 引脚与 GND 或 PVDD 之间的短路。 但是、该系统不会检测到两个输出引脚之间的短路、仅在启动期间工作。 如需更多信息、请参阅 TAS5630数据表的第23页。

但是、过流保护应检测输出端是否存在可能损坏器件的问题。 只有在应用音频信号以便在输出端强制施加两个不同的电压、或者两个短路输出的开关频率异相时、才会发生这种情况。 这两种情况中的任何一种都将导致至少一个通道关闭、以停止高电流。

另 一个需要考虑的问题是扬声器导线较长。 如果它们的电阻足够大、则可能无法检测到短路、因为电流永远不会达到 OCP 阈值(从技术上讲、这不是短路、因为放大器在输出路径中确实会看到一些阻抗)。 无论采用哪种方法、如果存在足够大的电流会损坏 IC、IC 都应保护自身。

我们看到了长时间扬声器导线短路时发热的情况、因为放大器看到正常负载并且未关断。 解决此问题的方法是确保使用的电线足够厚、额定最大功率为所需。

TAS5630PHD2EVM 散热器

TAS5630PHD2EVM 物料清单(TIC-HSINK-060 (2.00))中列出的散热器不可购买。

高级散热解决方案公司提供了一种替代方案、 ATS-TI1OP-518-C1-R1 专为 TAS5613PHD2EVM 而设计、与 TAS5630PHD2EVM 兼容。

TAS57xx 提示和技巧

TAS570x/1x/2x/3x 器件上的 I2S 时钟要求

 TAS570X/1x/2x/3x 器  件是仅从器件的 I2S 器件、需要以下所有时钟进行音频回放。

1) MCLK (主时钟)

2) SCLK (位时钟)

3) LRCLK (帧时钟)

这些器 件具有内置的时钟自动检测监控器、可连续监控 I2S 时钟速率和比率[1*]。  当提供有效时钟时、器件处于"锁定模式"并且可以播放音频(具有有效的数据输入信号和 I2C 寄存器初始化)。

如果提供了无效时钟速率或比率,则器件进入"Limp 模式",无法播放音频--如果寄存器被初始化,器件 PWM 输出信号将继续在空闲状态下切换(50%占空比)。 此外、在错误寄存器中设置时钟错误标志。  

跛行模式与锁定模式的区别在于 PWM 开关频率较低。 这些器件上的典型锁定模式 PWM 开关速率为384kHz -在跛行模式下、PWM 频率低于340kHz。

时钟控制寄存器0x00 (只读寄存器)可被轮询以检查自动检测块检测到的时钟速率和比率。 例如 ,x6C 回读表示 LRCLK=48kHz,MCLK=256*FS

下表中指定了 TAS5704/05/06/16支持的时钟速率。  

对于大多数其他 TAS57xx 产品、下一个指定的时钟速率。

注:-

1) 对于大多数 TASSS57xx 器件,44.1/48kHz 模式允许使用64*FS MCLK 速率。 该速率恰好也是支持的 SCLK 速率之一。 在只能使用一个时钟的系统中,一个常见的 MCLK=SCLK=64*FS 速率是克服限制的一个选项。 --这只有在 FS 速率为44.1/48kHz 时才有效。

2) 即使没有提供时钟、也可以执行 I2C 读取/写入操作。

3) 这些器件的数据表描述了在没有外部 MCLK 的情况下如何使用内部时钟(DCLK)。 --这个内部时钟(DCLK)只用于维持 I2C 和空闲 PWM 开关活动。 如果没有 MCLK、器件将处于跛形模式并且无法播放音频。

[1*] 在振荡器调整寄存器0x1B 通过写入值 x00来初始化之后。 (注意:-寄存器0x1B 的默认回读为 x82 --通过写入 x00进行初始化后,回读为 xC0)

MC57xPSIA 电路板-输入配置

模拟输入(RIN/LIN)

  • 在 JP4和 JP5中选择 ADC (引脚1和2短接)。
  • 音频 CLK 跳线(JP6-JP10)应在连接引脚1和2的情况下连接。  
  • JP2和 JP3将限制输入电压:
    • IN:LIN/Rin =最大1Vrms。
    • 输出:LIN/Rin = 2Vrms 最大值。  


数字输入(Opto / RCA)

  • 在 JP4和 JP5中选择 SPDIF (引脚2和3上的短接)。
  • 音频 CLK 跳线(JP6-JP10)应在连接引脚1和2的情况下连接。  
  • JP11选择 SPDIF 源:
    • OPTO:引脚1和2
    • RCA:引脚2和3


I²S PSIA 输入(μ A)

  • 将 PSIA 时钟信号连接到音频 CLK 跳线(JP6-JP10)的引脚2。
  • 将 PSIA GND 连接到音频 CLK 跳线(JP6-JP10)的引脚3。

TAS5704时钟错误检测时间

Q: TAS5704时钟错误检测时间

大家好、

从 MCLK 停止到错误检测需要多少秒?

-LRCLK 和 SCLK 如何?

 
A: RE:TAS5704时钟错误检测时间

您好!

芯片在大约10us 内检测到一个简单的 MCLK、LRCLK、或 SCLK 错误。 请记住、此处需要记住的重要一点是 、它足够快、不允许任何音频艺人通过扬声器混响。 本质上、您不希望在芯片恢复时监听器受到噪声的冲击。 我们的响应速度足够快、不允许这样做(10us -> 100kHz)

还应知道、放大器恢复所需的时间也取决于发生的 CLK 误差类型。 我们的10us 测量来自标准误差、如果 CLK 信号 调零、则会发生该误差。

用于 AVDD 和 DVDD 的 TAS5704直流/直流转换器

Q: 用于 AVDD 和 DVDD 的 TAS5704 DC/DC 转换器

大家好、

我们的客户 希望将3.3V 直流/直流转换器用于 TAS5704的 AVDD 和 DVDD。 没关系吗? 如果可以、您能告诉我们直流/直流转换器的最大纹波电压吗?

A: RE:用于 AVDD 和 DVDD 的 TAS5704直流/直流转换器

直流/直流转换器正常。 我们的 EVM 使用直流/直流为 AVDD/DVDD 创建3.3V 电压。

AVDD 上的纹波应低于80mV、以实现最佳性能。  我使用 AVDD 的 PSRR (约65dB)和器件的本底噪声计算出该数字。 换句话说、我计算了 AVDD 上的纹波、该纹波会导致输出端的信号大于输出噪声(来自 D/S 的56uV)。

纹波可能更大、但音频性能会降低。 当然、AVDD 必须保持在3V 以上才能使放大器保持工作状态。

DVDD 更加宽松、可以处理更多纹波、但也不应低于3V。

TAS5706B PBTL

问: TAS5706B PBTL

您好!

在 PBTL 模式下使用的 TAS5706B 是否有 I2C 文件?


答: 关于:TAS5706B PBTL

是的、这里有三个文件、它们具有两种不同的 PBTL 模式和一个额外的 BTL (与 EVM 用户指南中的配置不同)。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/0724.I2C_5F00_Files.zip

TAS5706_BD_2p0ch_PBTL.ini -第一种情况、PBTL 的 A-D (L+)短接和 B-C (L-)短接。

TAS5706_BD_2p0ch_BTL_CD_Inv.ini -第二种情况、BTL、其中 A (L+) B (L-) C (R-)和 D (R+)。

TAS5706_BD_2p0ch_PBTL_v2.ini -第三种情况、PBTL、A-B (R+)短接、C-D (R-)短接。

TAS5707和 TAS5602空闲电流

Q:  通过 TAS5707和 TAS5602空闲电流

 
您好!

您能告诉我们以下 TAS5707和 TAS5602的数据吗?

-静态电源电流  
条件1:空闲(无输出)、PVDD = 16V、RLoad = 4 Ω  
条件1:空闲(无输出)、PVDD = 16V、RLoad = 8 Ω


A: RE:TAS5707和 TAS5602空闲电流

在 EVM 上测量的数据:

对于 TAS5707、我测量了以下来自 PVDD 的电流:

4欧姆:.117A

8欧姆:.116A

请注意、这不包括进入 DVDD 的电流、该电流约为48mA。

对于 TAS5602、

4欧姆:0.06A

8欧姆:0.059A

在这两个器件中、电流几乎没有变化、因为输出滤波器能够阻止大多数开关频率。 正如 Don 之前提到的、不同的滤波器可能会导致更高的电流。

TAS5707启动序列

问: TAS5707

我们希望获得可用于启动器件的启动、正常运行和关断基线寄存器设置。


答: 回复: TAS5707

下面是 TAS5707的启动序列:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/4747.TAS5707_5F00_BD_5F00_2xBTL_5F00_New.txt

TAS5707/09A I2C 地址设置

TAS5707A/09A 的功能与 TAS5707/09相同、但具有唯一的 I2C 器件地址。 TAS5707/09的地址为0x36。 TAS5707A/09A 的地址为 0x3A。 要为这些器件配置正确的 I2C 地址、需要创建或修改 PPSI2C 环境变量。

  1. 按“Start (开始)”,然后右键单击“My Computer (我的电脑)”并选择“Properties (属性)”,如图8所示。

    图8. 从“Windows 开始”菜单中选择“我的电脑属性”

  2. 在系统窗口中、单击高级系统设置。 然后、单击"Environment Variables"按钮、如图9所示。              

    图9. “系统属性”、“高级”选项卡和“环境变量”窗口。

  3. 在对话框的"用户变量"部分中、滚动查看列表以查看变量 PPSI2C 是否显示。 如果尚未列出变量,请单击“新建”按钮。 如果列表中已存在变量名称 PPSI2C、请单击 PPSI2C 将其选中、然后单击编辑按钮。 出现“Edit User Variable (编辑用户变量)”窗口,如图10所示。

    图10. "编辑用户变量"对话框。

  4. 在图10所示的窗口中、键入 PPSI2C 作为变量名称(对于新变量)。  对于 TAS5707A/09A、变量值应为3A。 单击确定并关闭对话框。 查看所用 EVM 上安装的器件上打印的符号名称、验证是否使用了正确的 I2C 地址、如图11所示。

    图11. TAS5707A 安装在 TAS5707EVM 上。  

TAS5708转换为4 Ω BTL

Q: TAS5708转换为4 Ω BTL 

我想 使用 PVCC 为12V 的4欧姆扬声器、因此我认为除了热性能会更高外、其他情况应该可以。 请帮我确认。

谢谢。

A: RE:TAS5708转换为4 Ω BTL

您好!

我在实验室中使用 Pvcc = 12V 且 BTL 中的立体声4R 负载测试了这一点。

我以15W 的功率运行了1.5分钟、但输出功率或 THD 没有变化。 然后、我以每通道20W 的功率运行15分钟、没有热关断和失控。 测试时 THD 为13.5%、因此只要您的 THD 低于10%、就不会因为 Pvcc 较低而受到热限制。

TAS5709文档、用于计算环路滤波器值

Q: TAS5709文档、用于计算环路滤波器值

我正在考虑在我正在设计的立体声系统中实现 TAS5709。 除了数据表中提到的用于计算我无法找到的环路滤波器值的文档外、它看起来非常好。 您知道哪里可以找到有关环路滤波器值的 TAS5709用户指南吗? EVM 用户指南中没有关于它的任何信息。

答: TAS5709文档、用于计算环路滤波器值

很抱歉、这有点令人困惑。 此处提供了 EVM 用户指南 、环路滤波器由 C9、10、11、13以及 R5和 R8组成。 这些值应精确使用。

PBTL 模式下的 TAS5711/27/31配置。

TAS5711/27/31是能够在单滤波器模式下驱动 PBTL 的器件。 它们有一个特殊引脚、用于在内部配置器件以在该模式下工作。

当 PBTL 引脚被拉高时,器件的功率级在内部将输出 A 与 B 桥接,并将 C 与 D 桥接

但是,每个桥接器使用的输出由器件的电源芯片决定。 电桥的另一个输出被忽略。

TAS5711具有与 TAS5727/31不同的功率裸片、因此为了找到每个用作所用输出的器件、进行了一个简单的测试。

当器件配置为 PBTL 模式并且只改变 PWM 输出多路复用器和 PWM 关断组寄存器的值时,考虑到器件的输出是否正常工作,填充了一个小表。

*括号中的 PWM 数对应于在输出寄存器中为每个 PWM 分配的数字。

 可以看到、仅当为输出 B 和 D 选择启用的 PWM 通道时、器件才工作、而输出 A 和 C 被忽略。

 

*括号中的 PWM 数对应于在输出寄存器中为每个 PWM 分配的数字。

 可以看到、仅当为输出 A 和 C 选择启用的 PWM 通道时、器件才工作、而输出 B 和 D 被忽略。

然后,作为结论,我们有:

对于  TAS5711:

使用的输出为 B 和 D、因此忽略 A 和 C。

在 PBTL 模式下、PWM 输出 MUX (0x25)寄存器的值应为:

 如果    PWM 关断组(0x19)寄存器的值为0x3A、则为0x 01 10 32 45。  
 0x 01 01 23  45 如果 PWM 关断组(0x19)寄存器的值为0x35。  

 

对于  TAS5727/31:

使用的输出为 A 和 C、因此忽略 B 和 D。

在 PBTL 模式下、PWM 输出 MUX (0x25)寄存器的值应为:

 0x 01 01 23  45 如果 PWM 关断组(0x19)寄存器的值为0x3A。  
 如果    PWM 关断组(0x19)寄存器的值为0x35、则为0x 01 10 32 45。

TAS5713 EVM 问题

问: TAS5713

我的客户希望获得2  个用于开发目的的 TAS5713PHP 套件。  查看用户指南(SLOU281)中的信息后、不清楚评估套件是否包含 MC57xxPSIA 控制器板以及 TAS5713 EVM。  是吗?

此外、MC57xxPSIA 是可以在 TAS 5713、5715和5727放大器之间互换、还是 xx 标识符特定于每个放大器?

谢谢


答: 回复:TAS5713PHP

最近与 TAS5713 EVM 发生了混淆、有些 EVM 在出厂时未附带 MC57xx-PSIA 板、但我们的供应商犯了一个错误。 如果您或您的客户需要、请告知我们。

答: 回复:TAS5713PHP 

MC57xx PSIA 可与包括 TAS5713/27在内的所有 TAS57xx 器件搭配使用。

TAS5717 -直流检测

Q: TAS5717 -直流检测。

主席先生,

我还记得 TAS5717具有直流检测功能、对吗? 如果是、请向我们提供详细的直流保护数据、因为我无法在 d/s 中获得相关信息  

Q: 关于 TAS5717 -直流检测。

你好
是的、这正是它将检测到的: 卡滞(高电平或低电平) PWM。  正如我提到过的、我们将常数值(DC)发送到 SDIN、然后读取寄存器0x02位0。  客户可以对 SDIN 数据中的直流组件执行相同的操作。

Q: 关于 TAS5717 -直流检测。 

你好

请让我为您的寄存器0x03和0x46函数进行澄清。

0x03:FC 为1Hz 时的一阶 HPF,自动阻止数据流中的直流分量-无用户交互。

0x46: PWM 最大占空比检测。  需要外部 MCU 轮询0x02位0以了解错误、然后 MCU 需要在发生错误时复位或关断系统。

您可以使用具有特殊数字输出信号的 AP 测试0x03。  打开 HPF 并进行频率扫描、然后在 HPF 关闭的情况下再次进行测量。

您也可以使用相同的方法测试0x46 -确保关闭 HPF 0x03。 然后使用来自 AP 的特殊数字输出信号、然后读取0x02位0以了解错误。  确保未连接负载或扬声器。

这是 AP 特殊数字信号设置。

Q: 关于 TAS5717 -直流检测。 

主席先生,

如前所述、0x46位10 可以启用直流时钟、但0x03位7如何启用? 它还描述了使能直流阻断、0x03和0x46有何不同?

Q: 关于 TAS5717 -直流检测。 

直流阻断滤波器位于所有其他音频处理块之后、以防止直流来自所有潜在源。

正如他提到 的、这是一个一阶数字高通滤波器、滤波器–3dB 点大约为1Hz。

我建议、告诉您的客户 、我们在 DAP (数字音频处理器)之后有直流阻断滤波器、并提供参数。 直流滤波器位于 PWM 块之前。

TAS5717 HP EQ

问: TAS5717 HP EQ

有关 TAS5717 HP 的2个问题、请提供帮助、

D/S 显示 HP 功能寄存器为0x05=13、如果我写入1B (耳机模式下的音量= 0x08/0x09 (与扬声器声道音量相同)、则会产生严重的噪声。 您可以检查一下吗?

2.我 可以使用0x26 (bq (0))更改 HP EQ 并正常工作、但 如果使用0x27 (bq (1))、0x28 (bq (2))...  

答: 关于:TAS5717 HP EQ

下面是总结:-

问题1.) 当选择寄存器0x05来设置通道-音量寄存器来控制 HP 音量时、HP 输出上报告的高噪声。

调试注释: 正如我在前面的文章中提到的、切换此位也会将 PWM 调制模式从 AD 更改为 Ternary。 需要更新数据表以将其作为选项删除(并且仅允许 HP 音量控制)

解决方法: 到目前为止,唯一的选择是使用 HP-VOLUME 控制寄存器更新 HP 卷。

 

问题2.) HP-EQ 似乎不起作用(只有第一个双二阶工作),所有其他工作都没有效果。

调试注意事项: 寄存器0x50位'6'控制 HP-EQ 使能/旁路模式。

分辨率: 数据表显示此位为保留位。 这将很快更新。 要启用 HP-EQ、请更改位6状态、并将位"7"设置为旁路扬声器 EQ 模式。

 

此外、对于问题1、可能值得尝试以下实验来查看是否可以对噪声问题进行任何改进。 在 HP 模式下、将位状态切换为通道-音量控制(即 出现噪声问题的地方)后、请使用寄存器0x20至[00-89-77-72]将器件设置为 BD 模式。

 

问: 回复:TAS5717 HP EQ

感谢您  提供的宝贵信息。

我将0x50写入0F-70-80-40 (defullt:0f-70-80-10)、HP CAN 使用 EQ。

但我发现 GUI 有问题、我需要填写 EQ 设置、然后写入0x50 -它将成功。

如果我首先写入0x50、当我填充 EQ、然后按"应用并绘制" Bottom-EQ 无法加载到 HP 时、最后一个字节40将被转换为默认10。

TAS5717信息

问: TAS5717信息

 

答: TAS5717

在 HP 未使用的情况下 、HPVSS 应连接到 GND、这当然可以通过0r 完成。 但在使用 HP 的情况下、应使用电容替换电阻器(如 EVM 原理图所示)。  

EVM 上使用的滤波器拓扑是采用 MFB (多反馈环路)配置的二阶低通滤波器。 下面的 TI 应用手册提供了详细描述这一点的优秀资源:www.ti.com/.../sloa049b.pdf

 

答: TAS5717

>>需要>>

 

1) 连接 AVDD、DVDD 以防止出现任何定序问题。  

2) 将 HPVDD 连接至3.3V。 (虽然未使用耳机、但最好将 HPVDD 连接到3.3V、以防止意外的正向偏置内部二极管结构)。 只要 HP-SHUT 连接到低电平、HPVDD 将消耗可忽略的电流。

3) 电阻器 OSC_res 应为低容差电阻器。 (1%或更低)


>>可选>>

5) 耳机输入和输出可连接至 GND 或保持悬空

6) HPVSS 可直接接地

7) 可以移除 CAP C67 (CPP 和 CPN 之间)。 CPP 可以悬空或连接到3.3V。 CPN 可以悬空或连接到 GND。

8) 可将 HP-SHUT 直接连接至 GND

 

 其他信息:

1) 是否应该将耳机输入拉低?    {{可以绑定到低电平或保持悬空}}  

2) 不为 HPVDD 供电是否有问题?    {{可能会导致正向偏置内部二极管结构。 最好连接到3、3V、并保持 HP-SD 为低电平}}  

3) 或未连接 HPVSS 低  电平{{ HPVSS 应与 GND 连接、原因与上面第2点相同)}}

4) 您是否知道当两者(PDN 和复位)均为低电平时将消耗多少功率?   {{ 将类似于复位保持低电平}}

5)  输出端的电感器将更改为比现在小的值。  {{Comment:--这将导致更高的空闲电流、即空闲模式下的更大功耗。 只是想指出这一点、因为功耗被指出是一个关键关注点。)

6) 如果有必要,我可以在断电模式下切断电源(尝试达到低于半瓦),但 我有空间问题,并且我对切断电源时的噼啪噪声有点担心。   {{Comment:-断电很可能会导致声音弹出。}}

TAS5717线性输出

问: TAS5717

主席先生,

我可以在线路输出或 HP 输出上获得2.8Vrms 电压吗?

答: 回复:TAS5717

您好!

HP 或 Lineout 都无法获得2.8Vrms 输出、因为它们都是从电荷泵的3.3V 正电源轨和-3.3V 负电源轨运行。 您将获得的最大值约为2.3Vrms。

TAS5717线性输出 THD+N 和 SNR (I2S 输入)

使用配置了 I2S 数字音频输入和线性输出的 TAS5717时、下一个图表将显示器件输出的 THD+N。

图1. TAS5717的 THD+N 与 I2S 输入线性输出。  

在该设置下、  该器件的 SNR 接近 81.8dB。

Q: TAS5727 PBTL 寄存器设置 

 

我正在查看 TAS5727的数据表、并尝试找出 PBTL 模式的配置。
 
具体而言 、我不确定如何对输入多路复用器寄存器0x20进行编程。 我们仅驱动一个扬声器、因此 SDIN-L 上会出现该扬声器的数字信号 这当前会路由到通道1、但从 PWW 输出多路复用器寄存器设置中、它实际上会多路复用通道1和2。 那么、我是否需要将 SDIN-L 路由到通道1和通道2? 然后,在 reg19中,我们将通道1和*3*置于不属于关机组的状态。 通道3来自何处? 由于某种原因,数据表根本没有真正解释这些通道映射。
 
它提供了一些值、可按 如下方式进行设置:

 "PWM 输出多路复用器应更新以将器件设置为 PBTL 模式。 应输出复用寄存器(0x25)

写入0x0110 3245的值。 此外、应向 PWM 关断寄存器(0x19)写入一个值"

 

目前、我有以下设置(顺序不正确):

 寄存器0x05 = 0x00 (取消非关断组中所有通道的静音)

寄存器0x07 = 0x00 0xd8 (主音量=-3dB)

寄存器0x19 = 0x3a (如上所建议,通道1和3不属于关机组)

寄存器0x1b = 0x00 (默认调整)

寄存器0x20 = 0x00 0x01 0x77 0x72 (SDIN-L 到通道1、SDIN-R 到通道2)

寄存器0x25 = 0x01 0x10 0x32 0x45 (如上所建议、通道2至 OUT_A、通道1至 OUT_B、 通道2 至 OUT_C、 通道1 至 OUT_D)

A: 关于 TAS5727 PBTL 寄存器设置 

你(们)好  

我知道这种混乱,因为我在同一条船上!  这是设置 PBTL 通道的 zip 文件。  我使用 TAS5727 EVM 检查了这一点。  文件名和注释显而易见。  请告诉我其他信息。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/2318.TAS5727PBTL.zip

TAS5760 I2C 地址说明

问题:  

对于 TAS5760、I2C 地址是否正确。 我们认为正确的地址应该是 DA/D8 、而不是0x6C 或0x6D。

答案:

  以 两 种方式表示十六进制值并不不合理。  这有点令人困惑、但我将尝试在下面进行解释。  (请注意、对于 以下示例、我将假定 SPK_SLEEP/ADR 引脚被拉至低电平、以消除该变量、并希望减少混乱)

用于向   器件发送数据或从器  件获取数据的完整8位值、包括器件地址和读取/写入位。  
例如:

如果要从  我们的器件读取信息、完整的8位地址 传输为11011001

如果要 向  我们的器件写入信息、完整的8位地址 传输为11011000

因此、实际的"地址"实际上仅是7位值、但来回发送数据所需的完整8位值包含7位地址 和 读/写位。 这很容易看出地址何时以二进制形式写入。 但是、 当它转换为十六进  制时、如果只转换7位值、则得到的答案与转换7位值时得到的答案不同、并且还包括读取/写入位。 (有时 ,制造商会说每个部件有两个不同的地址-一个用于读取数据,另一个用于写入数据!)

对于 TAS5760、如下所示:

如果 只以 十六进制表示7位地址值、则如下所示:

  7位  
二进制值
7位十六进制
表示
SPK_SLEEP/ADR ="高电平" 1101100 6c.

如果您表示来回移动数据所需的完整8位值、则如下所示:

 

7位  
二进制值+读/写

十六进制表示法
如果包含 R/W 位

读/写位 ="高电平" 11011000 D8.


在行业中、由于不同的公司代表不同、这导致了一些困惑。 对于 TAS5760xx 系列器件的文档、我们选择不使用十六进制、而是提供来回传输数据所需的8位值的完整二进制细分。 您可以在最新的数据表中看到这一点。 遗憾 的是、一些早期版本具有十六进制表示、而一些 GUI 工具仍然具有十六进制表示(我认为)。

TAS5760 I2C 地址问题(8位)

问:

对于 TAS5760、I2C 地址正确与否。 我们的 FAE 认为正确的地址应为 DA/D8 、而不是0x6C 或0x6D。

答:

用于向   器件发送数据或从器  件获取数据的完整8位值、包括器件地址和读取/写入位。  


例如:

如果要从  我们的器件读取信息、完整的8位地址 传输为11011001

如果要 向  我们的器件写入信息、完整的8位地址 传输为11011000

因此、实际的"地址"实际上仅是7位值、但来回发送数据所需的完整8位值包含7位地址 和 读/写位。 这很容易看出地址何时以二进制形式写入。 但是、 当它转换为十六进  制时、如果只转换7位值、则得到的答案与转换7位值时得到的答案不同、并且还包括读取/写入位。 (有时 、制造商会说每个器件有两个不同的地址-一个用于读取数据、一个用于写入数据)

对于 TAS5760、以下是其外观(以及 FAE 为什么这么认为)。

如果 只以 十六进制表示7位地址值、则如下所示:

  7位  
二进制值
7位十六进制
表示
SPK_SLEEP/ADR ="高电平" 1101100 6c.

如果您表示来回移动数据所需的完整8位值、则如下所示:

 

7位  
二进制值+读/写

十六进制表示法
如果包含 R/W 位

读/写位 ="高电平" 11011000 D8.

TAS5760:最高结温

原始问题: 最高结温

大家好 、有人能告诉我 TAS5760MDAPR 通用 I2S 输入 D 类放大器的最高结温是多少? 数据表列出了最高环境工作温度(Ta)、但不包含最高结温。 谢谢!

已验证答案: RE:  Don Dapkus 提供的最高结温

您好!

它是150°C。  

TAS57xx 数据表第1页上的功率图

问题:数据表第一页上的输出功率与电源电压关系图意味着什么? 为什么这些数字与表格数据不同?

答案:

图上的实线显示了10% THD+N 时的瞬时功率(即很好地进入削波)。 该表显示了0.1%失真(即削波前)下的瞬时功率。 对于这两种情况、瞬时功率是指可以在短时间内产生的功率。  "短时间"只是指" 器件中的热耗散不是一个因素的时间段。" 这一点很重要、因为音乐非常动态、短 音频脉冲比 正弦波等连续信号更流行。

实心弯曲线的功率更高、因为随着放大器被驱动进入削波、信号变得更像方波、而不是具有更多功率的正弦波。 因此、 包含10% THD+N 值的图的数字将高于包含 未削波信号的表。

因此  、显示的这两个值 都是瞬时值、但其中一个值仅是如果将信号进一步驱动到削波中、就会获得的功率。

首页图中的虚线显示了系统的热限制如何影响功率输出。 在某些情况 下、由于器件在更高的功率输出电平下发生发热、连续功率从瞬时功率转移。 这条虚线是在我们的2层 EVM 上发生的情况。 在客户系统中、如果他们使用的是具有相似布局的2层电路板、则看起来应该与此类似。 如果他们使用4层电路板、则在较高的功率级别上会出现虚线。

TAS57XX 断电期间的 I2C 端口阻抗

Q: 断电期间的 TAS5709 I2C 端口阻抗

未启用 TAS5709 I2C 端口的阻抗是多少?


A: RE:断电期间的 TAS5709 I2C 端口阻抗

对器件断电不会改变 I2C 输入、这意味着 I2C 端口阻抗为高阻抗 使用一条 I2C 总线控制两个 TAS5715时不应出现任何问题。

BD 模式下的 TAS57xx SSTIMER 电容器

SSTIMER 电容器功能是在退出关断模式后提供更软的转换。  

当器件配置为 AD 模式以避免 POP 和 Click 问题时、需要进行此软启动。  在 BD 模式下、PWM+和 PWM-之间的偏移应小于10mV、因此该调制不需要软转换斜坡即可启动。  

将 SSTIMER 电容器置于 BD 模式不会带来任何问题、实际上有助于避免噼啪噪声。 SSTIMER 电容器大小决定了启动斜坡、最大建议值为2200pF。

TAS57xx、驱动耳机

问: TAS57xx、驱动耳机

是否可以使用 TAS5705/TAS5706/TAS5716的 OUTA、OUTB、OUTA 和 OUD 输出(经过一些无源滤波后)直接驱动耳机并实现真正的接地? 是否可以使用单个部件驱动4个此类耳机? 我们希望器件尽可能小、因此首选数字四路放大器。 请分享一些相关的应用手册。

答: 关于 TAS57xx、驱动耳机

TAS5706B 和 TAS5716支持4通道单端配置。 单端负载需要一个大型直流阻断电容器( 有关 D 类滤波、请参阅应用手册 http://www.ti.com/litv/pdf/sloa119a)。 TAS5716数据表的第4页显示了配置为4通道单端模式的放大器、第21页的图24-28显示了单端4 Ω 负载的特性。

TAS5711和 TAS5707之间的热性能。

Q: TAS5711和 TAS5707之间的热性能。

TAS5711和 TAS5707 RDS (on)均= 180mohms、为什么在相同的测试条件下存在~ 12~15°C 的热间隙? 谢谢、Ian。


A: RE:TAS5711和 TAS5707之间的热性能。

TAS5711和 TAS5707应具有相同的热性能。 但是、TAS5711EVM 比 TAS5707EVM 大得多、因此可在高功率运行期间使放大器保持较低的温度。

在 PBTL 中使用 TAS570x

问: 在 PBTL 中使用 TAS570x 

几乎所有 TAS570x 都必须在 LC 滤波器之后并联。
 只有 TAS5711和更高版本的放大器可以在 LC 滤波器之前并联(即在 OUT 引脚上)。

TAS5706A 和 TAS5706B 之间的区别是什么?

问: TAS5706A 和 TAS5706B 之间的区别是什么? 

 

TAS5706A 和 TAS5706B 的差异
 
TAS5706A:
•           立体声 BTL 支持
•           2.1支持外部功率级
TAS5706B:
•           立体声 BTL 支持
•           2.1支持外部功率级
•           2.1 SE 支持(2x SE + 1x BTL)
•           4.0 SE 支持(4x SE)
•           SE 模式下的导通/关断时间更长(~ 700ms 与~ 30ms)
•           最初、TAS5706A 还支持 SE 模式、但功率损耗 PoP 对于某些客户而言是一个问题。
•           一些寄存器值与 TAS5706A 不同
•           功率级架构与 TAS5706A 略有不同

TAS5731和 TAS5731M 之间有何差异?

随附的.pdf 显示了较旧 TAS5731和较新 TAS5731M 之间的技术差异。 TAS5731M 已进行改进、使其在应用中更可靠、因此我们建议在所有新设计中使用它。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/6724.New-TAS5731M-vs-Old-TAS5731.pdf