This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:正在寻找支持 UAC 的 USB 音频编解码器器件

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725776/tlv320aic3106-looking-for-usb-audio-codec-devices-which-can-support-uac

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:PCM2912

大家好、

我的客户对音频编解码器有要求。 你有什么建议吗?

1 μ A,USB 器件

2,支持 IIS 和 PCM

3,支持 UAC     

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    遗憾的是、我们的 USB 编解码器选择非常有限、它们更侧重于耳机等 USB 外设音频设备。 PCM2912支持 USB、并且符合 UAC 1.0标准、但它实际上没有数字音频总线。 因此没有 IIS 或 PCM 接口。
    还有其他 USB 编解码器、但情况大致相同。 TLV320AIC3106不支持 USB 或 UAC。

    此致、
    -Steve Wilson