This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:SRC4382旁路 ASRC

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4382

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725340/src4382-src4382-bypass-asrc

器件型号:SRC4382

你好

为了保持数字输入的完整性、是否可以将 来自 DIR 输入和端口 A I2S 的信号 直接转发到端口 B 而不经过 ASRC。

示例:输入 DIR SP/DIF 48kHz,输出 PORTB I2S 48kHz,输入 DIR SP/DIF 96kHz,输出 PORTB I2S 96kHz,......

输入端口 I2S 48kHz、输出 PORTB I2S 48kHz、输入端口 I2S 96kHz、输出 PORTB I2S 96kHz、…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎参加 e2e 论坛!

    是的、SRC4382可配置为端口 A 的数字输入、可路由到端口 B。音频串行端口通过控制寄存器0x03至0x06进行配置。

    此外、我们还可以配置要路由到端口 B 的 DIR 输出、如上所述。

    此致、
    Ravi