This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:如何进行硬件控制

Guru**** 2561950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725078/pcm9211-how-to-hardware-control

器件型号:PCM9211

大家好、

我的客户希望了解从 SPI/I2C 到硬件 CNT 的不同点。
它有什么限制?
例如:无法增益设置/无法将模拟更改为 SPDIF 等...
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    由于 PCM9211是具有 DIR/DIT/ADC 和多个 MPIO 端口的非常复杂的器件、因此该器件的典型用例需要配置多个寄存器来配置器件以实现给定的用例。 这可以通过使用软件控制模式来实现、我们在该模式下使用 SPI 或 I2C 配置器件。

    除非默认路由适用于给定应用、否则此器件不存在硬件控制(或至少没有常见用例)。 这意味着我们可以在默认模式下使用 PCM9211 [如 8.3.8.9默认路由功能(复位后)中所述]、因此我们不需要配置任何寄存器。

    谢谢、此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi -San:
    感谢你的答复。
    我知道 PCM9211没有 硬件控制。
    我在这里有疑问。
    其他功能特性项中有"SPI、I2C 或硬件控制模式"  
    作为数据表第一页的一项功能、但此处所述硬件上的控制是什么?
    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    如 Ravi-San 所述、这意味着在上电复位或外部复位事件之后、无需访问控制寄存器即可使用 PCM9211。
    但是、如果在硬件模式下使用 PCM9211、则只能通过/RST 引脚控制断电功能。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato San

    感谢您的支持。
    我理解该函数。

    此致
    Hayashi