This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:如何通过带 USB 的 PCM1865EVM 获取4通道

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865, PCM1865EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724707/pcm1865evm-how-to-get-4-channel-by-pcm1865evm-with-usb

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1865

您好,

  我有一个 PCM1865 EVM 卡,我想在 Windows PC 上使用 USB-i2x 录制4通道麦克风 。

1.将模式更改为模式2:

2.配置时钟

具有4通道、16位、50%占空比的设置 TDM 模式。

 

配置后,我省去了:

1) 1)当 I2S_TX_OFFSET 为0/1时、仅传输 CHANNEL 2L。

2) 2)设置 I2S_TX_OFFSET 为16仅传输 CHANNEL 1R + CHANNEL 2R。

3) 3)设置 I2S_TX_OFFSET 为传输32 onlu Channel_1R + Channel_2L。

如何一次获取4通道数据?  

当然、正如数据表所说的、BCK 比率固定为256*FS、但我读取第0页寄存器0x74、BCK 比率始终为64。

BRS、

赵周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM1865能够在 TDM 模式或两条 I²S 总线中通过单个总线对四个通道的数据进行流处理。 但是、USB-I2X 电路板不支持这些格式、因为它不支持多通道操作。 这是主机 USB 到 μ I²S 接口 TAS1020B 的限制。 PCM1865EVM 可用于多通道应用当使用外部主机器件时、无法使用 USB-I2X 板通过 USB 读取四个通道的数据。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

     感谢您的回答!  那么,我们是否需要设置一个主机设备并移除 i2X-board 来记录4个通道? 如何通过 EVM 连接主机设备? 我们不想更改1865EVM 板上的任何硬件,PCM1865EVM 的 GPIO 引脚是否足以连接主机器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    正确、您需要具有多通道数字数据功能的外部主机设备。 为了连接主机、您有一些选项。  

    如果您希望通过外部主机通过 μ I²C 控制 PCM1865、则可以移除 USB-I2X 板并将外部主机信号连接到 EVM 的 J1。

    通过将外部主机连接到 PCM1865下方 EVM 中的测试点、您可以将 USB-I2X 用于 μ I²C 控制和 GUI 接口。 I²S、为此、您需要移除电阻器 R20、R21、R22和 R3、以将 PCM1865与 EVM 的其余时钟相隔离。

    PCM1865的 GPIO 与此应用无关、但如果外部主机器件需要、EVM 可以访问所有 GPIO。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师