This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:高功率输出驱动器控制寄存器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724974/tlv320aic3105-high-power-output-driver-control-register

器件型号:TLV320AIC3105

您好!

一位客户询问我们有关 TLV320AIC3105数据表的信息。 他希望将 HPRCOM 配置为独立的单端输出。
您是否会告诉我们应该设置 D5-D3的值?
我认为表43的 D5-D3描述可能是拼写错误。

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、

    D5-D3应设置为"010"

    该表应改为:

    HPRCOM 输出驱动器配置控制
    000:HPRCOM 配置为 HPROUT 的差分
    001:HPRCOM 配置为恒定 VCM 输出
    010:HPRCOM 配置为独立单端输出
    011:HPRCOM 配置为 HPLCOM 的差分信号
    100:HPRCOM 配置为外部反馈、HPLCOM 配置为恒定 VCM 输出
    101–111:保留。 请勿将这些序列写入这些寄存器位。


    如您所怀疑、这里有一个排印错误。 很高兴您注意到我即将更新此数据表。 我将把它添加到我的更正列表中。

    此致、
    -Steve Wilson