This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:具有 PBTL 模式的扬声器电流反馈

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/725112/tpa3255-speaker-current-feedback-with-pbtl-mode

器件型号:TPA3255

欢迎、

我想为具有 PBTL 模式的 TPA3255放大器使用扬声器电流反馈[部分简单的动态反馈]。
单向扬声器阻抗为4欧姆、共振阻抗峰值校正、相对线性。

我该怎么做?

感谢您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟路、无非线性 DSP 控制。

    Rsunt = 0.15 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TotoWood、

    我建议查看此 后置滤波器反馈应用手册。 它介绍了我们如何实现从 LC 滤波器的输出到 TPA3255的输入的反馈环路。 可在 TPA3255产品页面的技术文档选项卡中找到该文档。

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Justin:

    感谢您的回答。 我以前读过。
    但是:我想使用扬声器反馈[部分简单的动态! 反馈]

    电流感应放大器等...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TotoWood、

    我们没有任何以模拟方式实现电流感应电路的参考设计。 听起来您对所需的组件、感应电阻器和电流感应放大器有一定的了解。 困难的部分是将电流感应反馈转换为适合输入的反馈电压。 我们没有解决这一问题的办法。 您可以尝试从运算放大器团队了解电流感应放大器解决方案、并从该解决方案开始。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "困难的部分将是将电流感应反馈转换为适合输入的反馈电压。 "

    是的、很困难、但很值得。 实际动态反馈是光学[位移感应]、但这对于低音扬声器来说还不错。
    如果您有任何新想法、请与我分享。 非线性控制 DSP 反馈不好。