This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1971:LM1971的多次使用

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724795/lm1971-multiple-use-of-lm1971

器件型号:LM1971

各位专家:

客户希望在其项目中使用4 x LM1971 atten.

对于电路设计、

是否可以使用 通用的控制信号 来控制4个 LM1971?

或者是否可以在 公共和单独的4 x 负载信号中使用牵引信号(CLK/数据)?

谢谢、
JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,徐正浩

    所有 LM1971均可由同一数字控制总线控制。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回答。

    此致、

    JH。