This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:安装 PurePath Studio 时出现问题

Guru**** 2448280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724459/tlv320adc3101-problem-installing-purepath-studio

器件型号:TLV320ADC3101

我请求访问 PurePath Studio、刚刚收到了电子邮件授予访问权限。

我下载了以下文件:Setup_PurePath_Studio_Portable、Audio_miniDSP_v5.95_build1_rev35815 (.exe)

我尝试在 Windows 10上执行此操作(Windows 10 Home、版本1803、OS Build 17134.228)

安装向导(InstallShield 向导)失败、弹出对话框中出现消息"Error reading setup initialization file"(读取安装初始化文件时出错)。

安装 PurePath 是否需要其他一些过程(除了执行上述可执行文件)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    对于 PPS 安装、只需下载并执行上述.exe 文件;无需执行其他步骤。

    此错误之前已通知、有时与下载过程中安装程序损坏有关。 我们看到过使用不同网络下载文件可以解决此问题的情况。 请尝试一下吗?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯...   我已经尝试下载2次了。

    但我又尝试了一次(一次)、最后让它解包并安装。

    不能说我以前下载过问题!

    谢谢!   我期待着为我的应用试用 PurePath Studio!