This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 是否支持 USB 麦克风状态?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724537/pcm2912a-whether-the-pcm2912a-can-support-usb-mic-status

器件型号:PCM2912A

大家好、

我的客户有一个新的要求:客户需要一个能够支持 USB 设备和 UAC 的编解码器。 当 USB 是 USB 麦克风时、他们希望器件能够将麦克风的状态提供给 DSP。 那么、在这里吗? 如果不能、您有什么建议吗?

谢谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    PCM2912A 实际上与 USB 音频1类(UAC)兼容、但不会将麦克风的状态提供给主机设备。 您能否提供有关麦克风状态要求的更多信息?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师