This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:TPA6205A1保护

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6205A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724461/tpa6205a1-tpa6205a1-protection

器件型号:TPA6205A1

您好、先生、

TPA6205A1输出是否存在过流或短路?  

如果输出+/-短接在一起或对地短路,TPA6205的行为是什么?

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    该芯片似乎具有内部热保护和短路保护。 请参阅此处:

    www.ti.com/.../tpa6205a1evm

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    TPA6205A1具有热保护功能、可在结温超过150°C 时关闭器件、以防止对 IC 造成损坏。 TPA6205A1不会因将其输出短接在一起或每个输出短接至接地而受损、因为放大器的温度将上升至热保护跳变点(150°C)、而放大器将关断、以免损坏。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    明白了。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    如果这对您有所帮助、那么您能否验证答案?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师