This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:模拟输入配置

Guru**** 2481295 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1182842/tlv320aic3254evm-k-analog-input-configuration

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

你(们)好  

AIC3254 CS 工具上有三个模拟输入配置示例。  第一个是"高性能立体声录音"、第二个是"低功耗立体声录音"、第三个是"板载差分麦克风"。

我的问题是、为什么仅  "板载差分麦克风"示例不需要设置"共模"? 我们不明白什么是"共模"、 也不知道是否需要设置它?(我们的模拟输入使用差分麦克风)  

 

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下 模拟输入脚本都可以捕获正确的麦克风数据、您知道哪一个是正确的吗?

    //不使用 CM
    P1 R52 0x00
    P1 R54 0x00
    P1 R55 0x40
    P1 R57 0x10
    P1 R58 0x00


    //与 CM 一起
    P1 R52 0x00
    P1 R54 0x40
    P1 R55 0x40
    P1 R57 0x40
    P1 R58 0x40

    BR

    Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、因此 请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关  共模和配置的更多详细信息、请参阅 TLV320AIC3254应用参考指南(修订版 A)。

    '器件的共模电压设置由可用的模拟电源和所需的 PowerTune 模式决定。 该共模(输入共模)值在 ADC、DAC 和模拟旁路路径上是通用的。 输出共模设置由可用的模拟电源(AVDD 和 LDOIN)和所需的输出信号摆幅决定。'

    参考指南的第3.5节详细介绍了如何设置共模电压。

    为了最大限度地提高模拟输入 SNR 性能并确定什么是满量程输入电压(Vrms)、需要设置共模、表3-1重点介绍了编程后的输入摆幅。