This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC31:TLV320AIC3100和 TLV320AIC3120无线电线路和其他应用

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications

器件型号:TLV320AIC31

您好!

用于 TLV320AIC3100和 TLV320AIC3120音频编解码器  

1-我可以使用差分麦克风输入作为单端立体声无线电输出的线路吗? 如果我可以这样使用它、我可以添加一个可选麦克风、我应该将哪个针脚用于这个额外的麦克风?

2-能否将耳机输出与放大器一起用于驱动高功率扬声器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您能否共享配置/设置的原理图? 您是否打算将 MIC1LP/M 用于差动输入、将 MIC1RP 用于其他麦克风? 那么、应用是否需要单端输出配置而不是 BTL?

    2、如果您在 HPOUT 上使用 D 类放大  器、则可以将来自 HPOUT 的信号为2.7Vp-p、您可以将其耦合到音频放大器中、方法是将47mF 电容器替换为10uF、并将 LPF 替换为4kΩ μ F 和1nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望使用与此类似的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有类似的问题。  

    • 对于我们的项目、我们将有一个封闭的表面、在其中、我们将有一个功率高达2.5W 的微型扬声器。
    • 我们还在考虑从图中可以看到的 hprout-hplout 外部高功率 D 类放大器(高达2x100W)。 您认为放大器的连接和任何器件型号建议是什么?
    • 在图中、我添加了无线电调谐器、您对连接有何看法?
    • 我们还想添加一个麦克风、我们如何将其连接到本例的编解码器?
    • 该 IC 可以混合所有这些输入吗?

     TLV320AIC3100是否具有 Linux 驱动程序?

    我能为编解码器的上述用途提供您的建议和想法吗?

    提前感谢您。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532013" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications/4435156 #4435156"]我们还在考虑使用来自 hprout-hplout 的外部高功率 D 类放大器、如图所示(高达2x100W)。 您对放大器的连接和任何器件型号建议有何看法?[/引述]

    从 HPOUT 到某些放大器、我建议在输入之前添加耦合电容器和 LPF、如上所述。 与中等功率音频(MPA)营销或应用团队联系、获取有关放大器的建议、该放大器足以满足 LPA 产品系列的要求、功率仅高达20W

    [引用 userid="532013" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications/4435156 #4435156"]在图中,我添加了一个无线电调谐器,您对连接有何看法?[/quot]

    无线电调谐器与上述应用电路中的设计建议相匹配、看上去一切正常。

    [引用 userid="532013" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications/4435156 #4435156"]我们还想添加一个麦克风,我们如何将其连接到我们案例的编解码器?

    在 AIC3100的 d/s 中、您有用于差动 MIC 输入的 MIC1LP/M 和可用于耳机检测的 MIC1RP。 如果您不使用耳机检测、它可以是单端 MIC 接地。

    可能的组合:1个差动+ 1个 SE 或3个 SE

    [报价 userid="532013" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications/4435156 #4435156"]此 IC 是否可以混合所有这些输入?

    AIC3100中有输入和输出混频器、 7.3.10 d/s 中突出显示了数字混合的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    1 -该电路是否适合所需的应用?

    PMIC 同时提供2 - 1V8和3V3电源、但5V 电压早期独立于 PMIC。 它是否适用于电源序列?

    3-复位引脚应与 MPU 连接并下拉直到电源序列完成。 在电源序列结束后、上拉复位引脚、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图注释:

    • 我建议下拉复位以确保在没有供电或 MPU 断开连接时出现这种情况、它允许对其进行初始化、直到电源稳定。 (7.3.2 d/s)
    • 我建议将 SCL/SDA 上拉至 IOVDD 或3.3V
    • 如果将扬声器输出连接到放大器,我建议添加 LPF
    • 调谐器滤波电容器应该可以、典型应用建议0.47uF
    [引用 userid="544752" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications/4436898 #4436898]1V8和3V3电源同时来自 PMIC、但5V 电压早期独立于 PMIC。 它是否适用于电源序列?[/QUERT]

    首先是电源序列中的5V 电源 SPKVDD、如果满足其余序列、则应该可以。 (7.3.1 d/s)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="528774" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1177687/tlv320aic31-tlv320aic3100-and-tlv320aic3120-radio-line-and-additional-applications/4433847 #4433847"]2. 因此、如果您在 HPOUT 上使用 D 类放大器、则来自 HPOUT 的信号为2.7Vp-p、您可以将其耦合到音频放大器中、方法是将47mF 电容器替换为10uF、 并 将 LPF 替换为4kΩ μ F 和1nF。[/引述]

    您好!

    对于 LP 滤波器、将使用1nF 50V 电容、但它应该是 C0G 电容还是可以使用 X7R 电容?

    不是4kΩ Ω、是否可以使用容差为%1的0402 4.7kΩ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道、由于我们的应用处理器、在1.8V 下使用 IOVDD 时、编解码器是否存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genkay、

    或者可以、但在大多数情况下我使用 X7R、4.7K 电阻器是可以的。

    d/s 中列出的唯一规格是不同 I2S 协议(5.6-5.10)的时序规格差异

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon、感谢您的回答。 我对电源序列有疑问。 在 d/s 中、它表示序列应该是

    1. 扬声器电源
    2. 数字电源
    3. 模拟电源

    但在第7.3.1节中、它将数字电源分为两个、并建议先将 IOVDD 上电、然后在 DVDD 上电后不久将其上电。 我们有单个1.8V 电源、因此 IOVDD 和 DVDD 将同时上电。 这会导致任何问题吗?

    提前感谢您!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议遵循数据表中的电源序列、具体取决于违反该序列的系统、可能会导致不良行为、例如与其他 IC 通信、尤其是  在 I2C 总线中使用电源时。

    这是一个传统器  件、数据表在 IOVDD 之后 DVDD 应满足的时序规格中含糊不清、我建议尽可能在电源轨之间创建一些延迟。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我已经检查 过 EVM 板 、但看不到电源序列。 我认为 IOVDD 和 DVDD 同时上电。 您也可以检查一下吗? 提前感谢您!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 今天在美国度假时不在办公室、因此请耐心等待、因为回复可能会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于   TLV320AIC3xxx 器件、我建议遵循应用手册 www.ti.com/.../SLAA492中的电源定序

    此致、