This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:与 TLV320AIC3104EVM 配合使用时、单声道放大器无法正常工作

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/748452/tas5421-q1-mono-amplifier-not-functional-when-used-with-tlv320aic3104evm

器件型号:TAS5421-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5421EVM

尊敬的 TI 团队:

我在 电路板上使用了单声道放大器 TAS5421-Q1 (请参阅随附的相关原理图)。 在对该放大器进行硬件验证期间、我需要使用外部音频源。 TLV320AIC3104EVM 对我来说似乎是一个有趣的解决方案。 我使用 TAS5421EVM 对其进行了测试、它正常工作。 但是、当对电路板执行相同的操作时、放大器无法正常工作。 请参阅随附的测试设置。

我的调查仍在进行中。 我分析 了 TAS5421EVM 和电路板放大器的输入滤波器的频率响应。 但我没有注意到任何重大差异(请参阅随附的仿真结果)。 您能否为解决此问题提供支持? 如果您需要任何其他信息、请随时咨询。

此致、

Abderrahman

e2e.ti.com/.../TCU_5F00_A0_5F00_SAMPLE_5F00_AMPLIFIER_5F00_20112018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abderrahman、

    请使用示波 器验证编解码器 EVM 是否有信号。    如果信号存在并且无法到达扬声器、则表明信号是 PCB 上的 TAS5421电路。  我注意到 、您在故障引脚上没有上拉电阻器。  您将需要添加一个上拉电阻器、以便查看故障引脚是否被拉至低电平。  请验证 TAS5421上没有故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、

    感谢您的反馈。

    我有来自编解码器 EVM 的信号。 关于 FAULT 引脚、如果您查看 PDF 上的原理图、您将看到上拉电阻器。

    在测试期间、我发现故障引脚为低电平。 但是、当我使用编解码器 EVM HMI 减小音量(~-36dB)时、FAULT 引脚变为高电平、音频信号通过扬声器从单声道放大器输出。

    我必须研究 FAULT 引脚为什么变为低电平。 我想使用 USB22IIC 与 TAS5421通信并读取其寄存器。

    此致、
    Abderrahman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abderrahman。

    这是一个很好的计划。  我想您可能会遇到大信号过流情况。  但是、故障寄存器将向您显示发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    你的猜测是对的! 我得到寄存器0x01 = 0x08、这意味着 在从编解码器输出的高容量时发生过流关断。

    此致、

    Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abderrahman、

      测试过程中扬声器的负载是多少?  对于4欧姆电阻负载、过流不应在 电压削波的情况下触发?  如果您有扬声器或2欧姆电阻负载、则过流可能会跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    我使用的扬声器的标称阻抗为4欧姆。 我随附了扬声器的数据表、以了解更多详细信息。

    此致、

    Abderrahmane2e.ti.com/.../Speaker_5F00_fr8_5F00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扬声器看起来不错。  即使阻抗曲线看起来良好、过流保护也会在一些高电平扬声器负载上触发。