This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM4222产生热量.. 环境温度为25°C 时的外壳温度约为50°C

Guru**** 2811635 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749553/pcm4222-pcm4222-generating-heat-case-temp-around-50-degree-c-at-ambient-temp-of-25c

器件型号:PCM4222

我们将 PCM4222用于数据采集系统的新产品开发。

在一个单板中、我们有12个用于24个通道的 PCM4222器 件。我们已将 PCM4222配置为四速 PCM 模式、MCLK 时钟频率为13.1072MHz。 我们将以204Ksps 的速率对数据进行采样

ADC 在主模式下配置、应用 MCLK 后释放复位、PCM4222变得很热。 室温(25c)下的外壳温度约为50°C、这使得整个电路板变得非常热。

出于测试目的、配置器件也是从模式、但器件散热性能没有改善。

PCM 的数据表中提到了大约375 MW 的最大功率耗散。 与 ADC 的所有连接都是绝对正确的、我们在室温下从 ADC 接收到正确的数据。

我们的产品工作温度最高可达60摄氏度。需要您的反馈才能解决此问题。

 

器件产生如此多热量的原因。 它会向附近的运算放大器添加热量、从而更改其偏移和其他参数。

此外 、数据表中未提供热阻和结温数据。 是否有人能帮助我们优先解决这个问题? 我们将在生产中发布这些电路板。

我们所面临的唯一问题是 ADC PCM4222芯片产生的热量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、海报!

    我们的专家团队在感恩节假期与家人和朋友一起度过了一个当之无愧的假期。 我们对延迟答复您的问题表示歉意、但我们将于26日星期一返回。 每个人都很开心的感恩节!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeev、
    很抱歉,我在办公室外工作到了一天。

    关于报告的散热问题、是否在电路板上的所有 PCM4222器件上观察到问题? 此外、您是否能够共享部分或完整的 SCH 以供参考? 在典型用例中、我们不应看到您看到的热行为...

    谢谢。
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:
    我可以在您的邮件 ID 上发送原理图。 您可以在我的邮件 ID 上写入。

    此致、
    Sanjeev