This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM56:TI BB PCM56P DAC 级的音频质量

Guru**** 2925200 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM56

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751510/pcm56-audio-quality-of-ti-bb-pcm56p-dac-grades

器件型号:PCM56

您好、 TI BB PCM56P 音频 DAC 的质量等级模型是什么?  

NONE、J、K L 等的等级?  

各职系在质素方面有何差异?  

PCM56P 的哪一级具有最佳质量的内部修整(最佳音质)?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kodi、

    PCM56在出厂时进行了修整、以实现最佳性能、但由于每个器件的差异、某些器件在最坏情况下的最低性能有所不同。 器件经过修整后、根据其最终性能、将其分为不同的组。 性能最高的是 PCM56P-K、PCM56P-J 和 PCM56U/PCM56P、最后最低的是 PCM56P-L 您可以在产品数据表中看到等级差异、主要是 THD+N、如规格表中所示。

    就哪一个听起来是最好的-这是相当客观的。 可以说、具有最低 THD+N 规格的器件具有最佳性能(-K)。 尽管需要注意的是、只有 PCM56U 可从 TI 的授权经销商处获得。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、感谢您的快速且信息丰富的回复。 有 PCM56P-K DAC 芯片可在具有日本或韩国等标记的 ebay 上销售 您对哪个版本的 PCM56P-K 的直觉或猜测是最佳音质? 非常感谢。 你是最好的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kodi、

    我相信这些器件来自同一个晶圆厂、但只是在不同的位置进行封装。 假设这些是真实的、则它们应通过相同的测试要求。 我猜标记为"日本"的那个是新的、如果这是值得的。

    Goodfuck、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、你太棒了。 非常感谢。 谢谢!