This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:Pure Path 控制台3.

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557EVM, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747733/tas2557evm-pure-path-console-3

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2557

您好!

如何下载 TAS2557EVM 的 Pure Path 控制台3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    欢迎使用 e2e。
    您需要通过产品文件夹上的链接提交下载 PurePatch Console 3和 TAS2557应用的请求、如下所述: e2e.ti.com/.../2553612

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经提交了有关 PP CONSOLE 3的请求已回答问卷、并购买了两个序列号为1831711和1131855的模块 TAS2557 EVM。 但是、仍然无法访问 PP3调优软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我收到了音频软件团队的反馈、您现在应该可以访问 PPC3和 TAS2557应用。
    请确认吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    我有 PP3控制台、但有问题  

    通过检查 HW、我将消息显示为

    无法从设备 A 播放

    无法从设备 B 播放

    PC 重新启动、更换电路板和重新插入美国连接都不起作用。

    播放正常、但没有 EQ 控制的症状。

    • 无法从设备 A 播放音频

    • 无法从设备 B 播放音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    您能否分享您在 PPC3中看到的内容的捕获?
    此外、如果您可以列出您遵循的步骤、那么我们可以调试您看到的内容、到目前为止、我无法重复您的情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    遗憾的是、由于 LGE 安全策略、我无法附加任何屏幕截图。 此外、我无法通过电子邮件访问您的链接

    步骤为标准步骤:

    1.连接 USB 电缆

    2.打开电源5 VDC

    3.启动 PP3

    4.系统检查并按照说明操作

    运行硬件检查

    • 成功下载到设备 A

    • 成功下载到器件 B

    • 硬件 ID 正常

    • 检测到音频声卡且无歧义

    • 声卡采样频率良好

    • 无法从设备 A 播放音频

    • 无法从设备 B 播放音频

      但是、我可以听到扬声器发出的校准音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    您是否已将 USB-AudioEVM 的音量设置为最大值?
    我发现、如果器件的体积不是最大值、系统检查将在最后一步失败。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    感谢您的反馈和建议。

    我使用最大音量18 dB 设置进行了检查、但问题仍然与以前一样。

    两个通道都可以听到校准音、不会出现任何失真。

    但是、通过更改 EQ 设置时间不会改变、这意味着 EQ 不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    我指的是您的操作系统的音量。 EVM "声卡"的电平应设置为100 (最大值)。 而不是 PPC3内部的音量。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万  

    感谢您的解决。

    当我应用 EQ 设置时、另一个问题是声音的时间不会改变。

    在我看来、EQ 没有任何效果。

    您是否有解决此问题的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德烈

    EQ 应该正常工作、您能否再次确认您的程序步骤?
    如果您使用双单声道模式、则必须考虑每个通道都有其自己的增益和 EQ 设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    它解决了问题。 EQ 也可以正常工作。