This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A:间歇性音频输出故障

Guru**** 2457410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751433/pcm5100a-intermittent-audio-output-failure

器件型号:PCM5100A

我已将 PCM5100APW 设计为新产品、并进行了初始生产、由美国专业装配公司组装。  

我在超过5%的器件中发现了一种奇数故障模式、并尝试了解该问题。

发生故障的装置间歇性地不输出音频、有时仅输出一个跳跃、有时则不输出任何音频。  然后、如果没有任何正确的解释、它们在下一个下电上电时工作正常。

我不驱动 SCK、并且允许芯片使用其内部 PLL。   

PIC32 SPI/I2S 设置为左对齐24位音频。

在一个装置上、我能够在工作台上看到动作、下面是测试程序。

第一。  即使使用数字音频输入、也没有输出音频。

2。  已检查所有输入。 XSMT 3.3V、FMT 3.3V、FLT 0、SCK 0、BCK 有效、 DIN 激活、LRCK 激活、DEMP 0、其余引脚上的所有电压均正确。

3号。  在芯片后部按压探头尖端(请参见图)时、可能压力为1lb、音频立即启动、释放压力、它停止。(此"修复"适用于到目前为止测试的所有故障器件)

4.  重启后、现在音频工作正常。

感谢您的任何建议。

Press point

L1L1

L2-GND

L3

L4

L5电源

L6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    我怀疑这是一个制造问题。 您是否曾尝试对任何电路板进行回流焊、以查看是否解决了问题? 有时电路板加热不够充分、无法完全熔化焊接意大利面、因此我的原因是一些干接头存在问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经很好地排除了焊接问题、所有接头都经过完全回流焊、看起来很不错。  重新焊接每个引脚没有任何帮助。  一直探测焊盘显示的是从开始到结束的信号  细尖镊子、可对每个销子进行微调等

    这些器件由 Mouser 以标准封装(非干燥包装)发货、不确定这是否是一个因素。

    很难获得良好的焊点图片、但请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的一些想法:
    第一。 内部裸片布局问题
    2。 内部引脚键合受到某种程度的影响
    3号。 如果没有 SCK、内部 PLL 将无法正常工作
    4. 其他内部闩锁、或未诊断的问题、这些问题在重启时消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    让我们尝试以下几项:
    当器件不工作时、您能否确认以下几点:VNEG 上的电压、LDOO 上的电压、XSMT 上的电压。
    在器件断电的情况下、请检查器件下方通孔的导通性、以查看是否有错误地短接在一起(过去我看到焊锡膏卡在器件下方、导致通孔短路)。
    电感器 L1的值是多少? 请注意、电荷泵以大约1.5MHz 的频率进行开关、因此电感器可以减少 CPVDD 电源。
    C74和 C75的额定电压是多少? 这些值必须增加2.2 uF。
    通过确保 XSMT 在上电期间保持低电平、可以避免闩锁情况。 您有一个下拉电阻器、但我不确定驱动50Ω Ω 电阻器的是什么。 您可以尝试在启动时测量 XSMT 引脚、以查看其是否保持低电平。
    您在此设计中使用什么 FS?

    您能否让设备恢复而不对其施加压力? 可能会稍微扭曲或弯曲电路板?

    虽然我不会排除一些内部问题,但我会说这是不可能的。 此器件以大批量销售、我没有听到现场出现任何问题。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VNEG -3.32 LDO 1.8、XSMT 3.16。

    没有任何短路。

    L1为600 Ω、器件 BLM18EG601SN1D

    C74和 C75为16V、2.2uf

    运行在3.3的 PIC32MZ 微控制器驱动50R 电阻器。

    需要补充的是、如果不做任何物理操作、44100个采样率将产生音频、22050年将不会产生音频。

    对于44100khz 音频、bck = 2.8224915、器件在 LRCLK 的每侧获得32位
    对于22050khz 音频、bck = 1.4112

    假设 PLL 处理 SCK、则不会按照数据表为其计时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    导入时请注意、PCM510xA 在三线模式下不支持22.05kHz。  数据表中的表11显示了支持的采样率。

    PCM 使用内部振荡器参考来尝试检测输入采样率。  一旦它确定了速率(在上面支持的速率中的一个中)、它将自动配置时钟树的运行。

    您的操作可能看起来是间歇性的、因为 PCM 可能会将22.05kHz 错误地识别为16或32kHz、并为其中一个速率设置时钟、这将影响性能、因为现在电荷泵和 DSP 等关键功能以错误的频率运行、 但器件可能仍在运行。

    如果使用44.1kHz、器件是否无法启动?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、该器件是否会以这些比特率与外部 SCK 配合工作? 我在数据表中找不到确切答案。 我可以对 SCK 进行升频转换或时钟、但我无法更改为其他 DAC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    表10显示了支持的时钟速率。  遗憾的是、4线制模式下也不支持22.05kHz。  虽然由于您无法更改 DAC、因此它不能为您提供帮助、但 PCM512x 可以支持此功能、因为可以通过 I2C 手动配置时钟树。   

    建议将速率转换为表11中支持的速率之一。