This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:询问 ADC3101中断含义

Guru**** 2457480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750037/tlv320adc3101-asking-for-the-adc3101-interrupt-meaning

器件型号:TLV320ADC3101

大家好、

客户将 ADC3101与 DMIC 搭配用于新设计。
这是.pfw 文件。

txn.box.com/.../nrn2dygufnrds1lr0oj4y4h924jrpcbu

但是、折返寄存器会将中断值发送回。
第0页/寄存器36:ADC 标志寄存器 读回为0xcc
第0页/寄存器42:中断标志(溢出)回读为0x0c


您能否提供中断的通信网络以及如何修复?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    关于寄存器36、结果表明行为正确、其中 ADC 完全通电、并且通过寄存器设置的增益与 PGA 中应用的增益相匹配。 寄存器42指示 ADC 上的溢出情况。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请告诉我如何防止溢出?

    以下是有关如何避免 d/s 上的溢出的说明

    您能否建议如何在 GDE 中设置以下参数?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    请帮帮我。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    正如您指出的、数据表提到使用 AGC 时可以避免溢出、但在客户的应用中、AGC 被禁用(请参阅 AGC_Enable 参数)。 系统中的溢出可能是记录路径中应用的高增益或 DMIC 的高灵敏度造成的。 您是否知道触发溢出条件时录制的条件是什么? 是在正常运行期间吗? 当检测到溢出情况时、我会很有帮助地检查记录的输出波形。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师