This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:I2S 输入和线路输出

Guru**** 2457390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750942/tlv320aic3106-i2s-input-and-line-output

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104

您好!

我设计了一个使用 TLV320AIC3106从 I2S 数字输入生成模拟音频线路输出的系统。

原理图页面随附。

请帮助我确认以下内容。

1、I2S 输入。

2.使用 MCLK、其频率。

线路输出引脚、所使用的基准信号。

4.到 IC 的 GND 连接。

提前感谢。

Emil Zacharia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    1.看起来你已经将 DIN 连接到了某个东西。  您需要确认什么?

    2.对于 MCLK、12MHz 是可以的、 使用 PLL、您将能够获得48kHz 或44.1kHz 的偶数倍。  

    3.我建议在输出端使用带外噪声滤波器、如 EVM 中使用的滤波器。  有关 更多信息和替代组件值、请参阅此应用手册。 如果与 D 类放大器配合使用、这些特性尤为重要。  

    4.看起来您已经将需要它的引脚接地。 请随时查看我们的 EVM 原理图。  它可能对您有用。  您可以在 EVM 的用户指南中找到它

    如果您希望稍微降低成本、 则 TLV320AIC3104是相同的内核器件、其输入/输出更少。  

    此致、

    -Steve Wilson