This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23:是否选择3.5毫米插孔?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750680/tlv320aic23-choosing-3-5-mm-jack

器件型号:TLV320AIC23

您好!  

我正在寻找 TMS320VC5509A DSK BOM (物料清单)来查找3.5mm 插孔的器件型号及其封装。

在我的设计中、我始终使用5引脚3。 MM 插孔如下所示:

此外、与该文件相关、我已附加到该文件、我们可以看到有许多类型的声音插孔、它们具有不同 的原理图 和不同的引脚分配。 我想知道、主要规则是什么、告诉我们可以使用一个插孔的哪些引脚而不是另一个插孔的引脚。 例如、插孔 J1中的引脚编号1等于插孔 J2的引脚编号5。

规则是什么?

以下是 PDF:

e2e.ti.com/.../2.5_2D00_3.5_2D00_phone_2D00_jack.pdf

此致、
Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    据我所知、这方面没有标准、通常情况下、制造商会根据某些逻辑对引脚进行编号、但不同公司的引脚似乎有所不同。

    您发布的原理图与 TLV320AIC23BEVM2类似、对吧? 这是一个非常旧的评估模块、即使仍在制作插孔、但鉴于当前提供的选项、它们可能不是最佳选择。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    你是对的。 器件操作 TLV320AICB。

    那么、您会建议什么呢?

    正如你所说,没有标准,让我以另一种方式提出我的问题。

    每个麦克风插入式插孔都有三个部分。 我想知道它们上的哪个应该连接到编解码器的哪个引脚。 因此、我可以找到每个3.5mm 不同封装的相应引脚。  

    此致、
    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hossein

    每个制造商通常会在数据表中显示其插孔的原理图和封装、或将引脚编号与其功能相匹配的图片。

    原理图的绘制方式通常具有视觉意义、因此在您的最低视图中、套筒将为引脚1。 这很清楚。 引脚2是环形、引脚5是尖端。 未插入插孔时、针脚2和4闭合。 它们应该连接到编解码器上的哪个引脚。 这取决于您连接到3.5mm 连接器的器件的功能以及使用的标准。 对于老式 TRS 耳机、这是一个很好的海峡、但为耳机添加麦克风、事情变得更加复杂。

    此致、
    -Steve Wilson