This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411Q1EVM:EVM 有噪声,为什么?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411Q1EVM, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/749761/tas5411q1evm-the-evm-has-noise-why

器件型号:TAS5411Q1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS5411-Q1

尊敬的所有人

 我测试了 TAS5411Q1EVM、但没有输入时会产生噪声。 为什么?

扬声器为4Ω Ω/5W;Ω

2. PVDD 与12V 电池连接。

SDA SCL INP INM 未连接任何信号。

问题:

1.扬声器有噪声输出。 为什么? 它将影响放大的语音。

2.如何 消除噪音? 您能否分享一些 方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    您的测试基于 TAS5411-Q1 EVM、对吧? 预计不会仅在 AMP 输出上显示噪声。 请根据用户指南设置电路板: www.ti.com/.../slou431.pdf。 请在您的设置中向我们显示更多信息/图片。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Shawn

    是的、我测试 EVM。

    我尚未设置、因为在 TAS5411-Q1的数据表中、默认设置可以正常工作。因此、我只需在没有 I2C INP INM 的情况下为 EVM 加电。 然后测试将扬声器移至 耳朵附近的扬声器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn

    您可以回答这个问题吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn
    是否有任何更新? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,
    测试噪声时、输入 INM 和 INP 必须短接在一起。 如果您将它们保持断开状态、则会从断开输入引入噪声。 此外、将扬声器放在耳朵上并不是测量噪声的定量方法。 您需要使用音频分析仪来确定噪声级别是否在数据表规格范围内。